DOCA0100ZH-08

操作设备

设备状态

设备正面的指示灯显示以下信息:

  • 复位按钮:

    • 按入:设备自动合闸或分闸(未脱扣)

    • 弹出:设备已脱扣

  • 主触点的位置指示器:打开或关闭。

  • 合闸弹簧和准备合闸指示器。状态可以是以下其中一种:

    • 已释能(没有供断路器合闸用的能量)

    • 已储能但未准备好合闸

    • 已储能且准备好合闸

A 复位按钮

B 主触点的位置指示器

C 合闸弹簧和准备合闸指示器

两个指示器的组合指示设备状态:

主触点的位置指示器

合闸弹簧和准备合闸指示器

设备状态描述

设备关闭(主触点断开),合闸弹簧已释能。

设备关闭(主触点断开),合闸弹簧已储能。由于以下条件中至少有一项成立,该设备未处于合闸准备就绪状态:

  • 设备已脱扣,必须复位。

  • MX 分闸线圈已通电。

  • MN 欠压线圈未通电。

  • 通过使用挂锁/钥匙锁或联锁电缆将设备机械锁定在分闸位置。

设备关闭(主触点断开),合闸弹簧已储能。

设备已准备好合闸。

设备开启(主触点闭合),合闸弹簧已释能。

设备开启(主触点闭合),合闸弹簧已储能。

设备尚未准备好合闸,因为它已经合闸。

设备指示触点

设备主触点的位置由 OF 指示触点指示。

名称

触点编号

指示器和触点的位置

设备状态

已(通过 MicroLogic X 控制单元)脱扣

主触点的位置指示器

主触点位置

闭合

打开

打开

复位按钮位置

IN

IN

弹出

OF 指示触点位置

1–2

打开

闭合

闭合

1–4

闭合

打开

打开

SDE 指示触点位置

1–2

闭合

闭合

打开

1–4

打开

打开

闭合

防跳功能

MasterPacT MTZ 设备具有机械防跳功能。在同时接收到分闸指令和合闸指令时,标准机构会将主触点锁定在分闸位置。在因发生故障或者利用手动或电气控制执行刻意分闸而发生脱扣之后,必须先停止合闸指令,然后再将其重新激活以使断路器合闸。这就防止出现合闸再又分闸的循环。

在使用了远程操作功能的情况下,先让 MCH 储能马达至少有四秒的时间来使设备合闸弹簧完全储能,然后才执行 XF 合闸线圈。

为了防止设备过早合闸,可以将 PF 准备合闸触点与 XF 合闸线圈串联。

使合闸弹簧储能

必须用足够的能量来对合闸弹簧储能,以便使 MasterPacT MTZ 设备合闸:

  • 手动储能:通过将弹簧储能手柄下拉七次,来使机构储能。

  • 自动储能:如果选配了 MCH 储能马达,在合闸后,弹簧会自动储能。

利用弹簧储能手柄执行的手动操作循环

下图显示了在没有 MCH 储能马达的情况下手动储能型设备的分闸/合闸/分闸 (OCO) 循环。

利用 MCH 储能马达执行的电气操作循环

下图显示了利用 MCH 储能马达对电气储能型设备执行的分闸/合闸/分闸 (OCO) 循环。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.