DOCA0100ZH-08

故障排除:通过 IFE/EIFE 网页执行的控制操作

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

定义

控制操作包括用于通过 IFEEIFE 网页使设备分闸和合闸的命令。

有关通过 IFEEIFE 网页执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的以下指南:

  • DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南

  • DOCA0142•• Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南

  • DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

无法通过 IFEEIFE 网页控制设备

问题描述

问题状况

可能原因

解决方案

设备无法分闸或合闸。

网页上不显示合闸分闸按钮。

IFE 接口中未启用应用程序控制。

IFE 接口正面的测试按钮按住 10–15 秒,启用应用程序控制。

用户未以管理员身份登录。

以管理员身份登录。

网页上的消息:

断路器操作失败:执行器处于手动模式。不允许使用远程断路器命令

设备控制模式被设置为“手动”。

将控制模式切换为“自动”。

网页上的消息:

断路器操作失败:操作模式为“本地”(不允许通过远程控制进行操作)

设备控制模式被设置为“自动本地”。

将控制模式切换为“自动远程”。

网页上的消息:

合闸失败

注: 如果分闸操作失败,不会显示消息。

远程控制命令已通过 IFE 接口正面的挂锁禁用。

IFE 接口正面的挂锁移动到解锁位置。

EIFE 接口已通过 EcoStruxure Power Commission 软件锁定。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在配置 > 通讯菜单中,将分体式挂锁位置参数的值从锁定改为解锁

设备无法合闸。

网页上的消息:

合闸失败

合闸命令被 IO 模块禁止。

使用 IO 模块数字量输入所连接的选择开关启用合闸命令 (I=1)。

合闸命令已通过来自通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件的命令禁止。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在设备检查 > 设备菜单中,将禁止断路器远程合闸参数的值从藉由通讯启用更改为禁用

“通过 IO 模块禁止合闸”不工作

问题描述

可能原因

解决方法

IO 模块数字量输入所连接的选择开关设置为“禁用” (I4=0) 时,设备可以合闸。

MicroLogic X 设置 Breaker closing by digital input 被禁用。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在常规菜单的断路器合闸抑制中,将允许通过数字量输入进行控制参数设置为启用

额外的检查

如果上述故障排除措施无效,则设备可能存在机械或电气操作方面的问题。请参阅故障排除说明,了解机械控制操作电气控制操作

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?