DOCA0100ZH-08

安全注意事项

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462、NOM 029-STPS 或相应当地标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭该设备的所有电源。
  • 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。
  • 重新装上所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 注意潜在的危险,仔细检查工作区域,确认是否将工具或其他物体遗留在设备内部。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.