DOCA0100ZH-08

设备合闸

合闸条件

如要使设备合闸,必须满足以下条件:

  • 设备已分闸 (O)。

  • 合闸弹簧已储能。

  • 设备准备好合闸,显示 OK

注: 分闸指令始终优先于分闸指令。如果正接收分闸指令,则设备无法合闸。如果 OK 在准备合闸指示器上被打叉,则表示正在接收分闸指令(要么以电气方式,要么以机械方式),在显示 OK 之前,必须终止分闸指令的接收。
危险
电击、爆炸或弧闪的危险
发生电气故障时,不要对设备执行重新合闸。先检查,必要时修复下游设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

设备合闸

下表显示了在不同可用的控制模式下使设备合闸的不同方式。

全部控制模式下,设备的合闸方式如下:

合闸类型

控制模式

附件

合闸操作

机械

手动、自动:本地或自动:远程

按下设备正面的合闸按钮。

在满足合闸条件的情况下,才能执行此合闸操作。

利用 BPFE 电气合闸

手动、自动:本地或自动:远程

  • BPFE 电气合闸按钮

  • XF 通讯合闸线圈

  • 隔离模块

按下前罩上的 BPFE 电气合闸按钮。

此合闸操作考虑了设备的内部合闸条件以及属于整套安装的控制和监测系统的一部分的外部条件。

外部按钮

手动、自动:本地或自动:远程

  • 客户接入的外部按钮

  • XF 标准或通讯合闸线圈

  • 隔离模块

  • MCH 储能马达

按下通过客户端子块连接到 XF 合闸线圈的外部按钮。

此外,当配置了自动控制模式时,还能够以如下方式使断路器合闸。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器合闸或者接通电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

合闸类型

控制模式

附件

合闸操作

通过 IO 模块

自动:本地或自动:远程

  • XF 通讯合闸线圈

  • 隔离模块

  • MCH 储能马达

  • ULP 端口模块

  • IO 模块

利用 IO 模块的预定义应用程序 2 断路器操作来使断路器合闸:

  • IO 模块将断路器设置为本地控制模式的情况下,数字量输入上连接的本地按钮发出合闸命令。

  • IO 模块将断路器设置为远程控制模式的情况下,数字量输入上连接的远程 PLC 输出发出合闸命令。

请参阅 DOCA0055•• Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

通过 FDM121 显示器

自动:本地

  • XF 通讯合闸线圈

  • 隔离模块

  • MCH 储能马达

FDM121 显示器发送断路器合闸命令,该显示器通过 ULP 系统本地连接到该设备。

合闸操作受到密码保护。

通过 EcoStruxure Power Commission 软件

自动:本地

  • XF 通讯合闸线圈

  • 隔离模块

  • MCH 储能马达

通过在 PC 上运行的 EcoStruxure Power Commission 软件向断路器发送合闸命令,该 PC 通过 MicroLogic X 控制单元上的 mini USB 端口本地连接到断路器。

合闸操作受到密码保护。

请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

通过 EcoStruxure Power Device 应用

自动:本地

  • XF 通讯合闸线圈

  • 隔离模块

  • MCH 储能马达

  • MasterPacT Operation AssistantDigital Module

利用 Bluetooth Low Energy 无线通讯或 USB OTG 连接,通过搭载有 MasterPacT Operation Assistant Digital ModuleEcoStruxure Power Device 应用 向断路器发送合闸命令。

合闸操作受到密码保护。

通过 Modbus 通讯

自动:远程

  • XF 通讯合闸线圈

  • 隔离模块

  • MCH 储能马达

  • ULP 端口模块

  • IFEEIFEIFM 接口或 IFE 服务器

通过 Modbus 通讯网络向断路器发送合闸命令。

合闸操作受到密码保护。

请参阅 DOCA0105•• MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南

注: 可利用在经由通讯网络连接到断路器的 PC 上运行的 EcoStruxure Power Commission 软件来发送合闸命令。

通过 IEC 61850 通讯

自动:远程

  • XF 通讯合闸线圈

  • 隔离模块

  • MCH 储能马达

  • ULP 端口模块

  • IFEEIFE 接口

  • IEC 61850(用于 MasterPacT MTZ Digital Module)

通过 IEC 61850 通讯网络向断路器发送合闸命令。

此合闸操作受到密码保护。

请参阅 DOCA0162•• MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - IEC 61850 通讯指南

通过 IFE/EIFE 网页

自动:远程

  • XF 通讯合闸线圈

  • 隔离模块

  • MCH 储能马达

  • ULP 端口模块

  • IFEEIFE 接口或 IFE 服务器

通过 IFE/EIFE 控制网页向断路器发送合闸命令。

合闸操作受到密码保护。

请参阅相关文档:

如果设备未合闸,请参阅故障排除章节。

禁用合闸功能

可以通过发送命令的方式来禁用合闸功能,该命令通过以下途径发送:

  • 通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件

  • IO 模块

注: 利用 EcoStruxure Power Commission 软件,您可以确定是否可以使用 IO 模块来控制合闸禁止功能。有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助
警告
受限制的合闸禁止
不得使用禁止合闸命令来将断路器锁定在分闸位置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

禁用关闭命令只会禁用自动控制模式中允许的关闭命令。由机械关闭按钮或 BPFE 下发的关闭命令或者由直接连接到 XF 线圈的按钮下发的关闭命令不受禁用。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.