DOCA0100ZH-08

转换开关的机械联锁

描述

两个 MasterPacT MTZ1 设备之间的转换开关机械联锁能够防止两个联锁的设备同时合闸。

VBP 按钮锁定附件

除机械联锁系统外,VBP 按钮锁定附件还提供冗余。

在每个联锁的 MasterPacT MTZ 设备上,必须使用按钮锁罩。联锁设备的合闸按钮必须通过共享一把钥匙的挂锁来锁定,以避免联锁设备同时发出合闸指令。

有关按钮锁罩的更多信息,请参阅 VBP 按钮锁定附件

两个设备之间的机械联锁

可以用电缆或连杆对两个设备进行机械联锁,这样,这两个设备就无法同时合闸。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • 对于通过电缆进行的联锁:NVE35522

  • 对于通过连杆进行的联锁:NVE35523

IVE 电气联锁单元

可以使用 IVE 电气联锁单元或者使用专用接线,执行 MasterPacT MTZ 设备之间的电气联锁。IVE 单元仅适用于两个设备。对于三个设备的情况,需要利用专用接线来执行电气联锁。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:51201201AA

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.