DOCA0100ZH-08

IPA 缆绳型门联锁装置

说明

在安装有缆绳型门联锁装置的情况下,如果设备已合闸,则门无法打开,如果门打开,则设备无法合闸。

缆绳型门联锁装置包括锁板、锁具和缆绳。它安装在设备右侧。

在安装有此联锁装置的情况下,无法对转接开关执行机械联锁。

附件

IPA 缆绳型门联锁装置为可选附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE35521

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?