MasterPacT MTZ1 系列
说明
对于高达 690 Vac 的交流电源系统,MasterPacT MTZ1 系列断路器和隔离开关的额定电流为 630 A 至 1600 A。这个系列只有一种框架尺寸。
以下电源系统中包含 MasterPacT MTZ1 设备:
-
3 极 (3P)
-
4 极 (4P)
设备有以下安装类型:
-
固定式
-
抽出式
惯例
在本指南中,术语 MasterPacT MTZ 设备涵盖断路器和隔离开关。
断路器
其性能级别(415 Vac下的 Icu)如下:
-
H1:全保护下的标准短路级别 (42 kA)
-
H2:高保护 (42 kA) 下的高短路级别 (50 kA)
-
H3:非常高保护 (50 kA) 下的非常高短路级别 (66 kA)
-
L1:强限流和保护 (10 kA) 下的极高短路级别 (150 kA)
断路器配备有 MicroLogic X 控制单元。
如需全面了解可用的断路器型号、断续流额定值、互感器额定值和控制单元,请参阅 LVPED216026EN 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录。
隔离开关
隔离开关为 HA 性能级别 (Icw = 36 kA/1s)。
有关可用隔离开关型号的信息,请参阅 LVPED216026EN 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录。
4P 设备上的中性线位置
在 4P 设备上,中性线作为标配件设置在左侧。断路器没有位于右侧的中性线。
对于隔离开关,用户可以将中性线位置更改到右侧。
隔离开关随附有标签套件。