DOCA0100ZH-08

启用 ERMS 功能

@writer: this topic is present in user guides: MTZ1 (DOCA0100EN) + MTZ2/3 (DOCA0101EN)

简介

启用 ERMS 功能以降低保护设置,以便断路器能够在发生内部电弧故障时尽快脱扣。当通电设备附近有具备相关资质的电气人员时,最大程度缩短故障与脱扣之间的间隔时间,有助于降低人身伤害风险。

启用 ERMS 功能的条件

在购买了节能维护设置数字量模块且将此模块安装到了 MicroLogic X 控制单元上后,即可使用 ERMS 功能。

工作原理

ERMS 功能启用方法如下:

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)。

    运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机与 MicroLogic X 控制单元之间存在数字锁定关系。

  • 使用连接到可选 ESM ERMS 开关模块的外部选择开关。

    ESM 模块安装在断路器上,并连接到可被挂锁的外部选择开关。ERMS 功能通过转动外部选择开关来启用。

ERMS 功能可以通过 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)和外部选择开关启用。

ERMS 功能必须通过启用了此功能的接口来禁用:

  • 如果此功能通过智能手机启用,则必须也通过同一智能手机禁用。

  • 如果此功能通过连接到 ESM 模块的外部 ERMS 开关启用,则必须也通过此 ERMS 开关禁用。

  • 如果此功能同时通过智能手机和 ERMS 开关两者启用,则必须也通过智能手机和 ERMS 开关两者禁用。

ERMS 功能已启用的情况下:

  • 位于 MicroLogic X 控制单元正面的蓝色 ERMS LED (A) 亮起

  • 快速查看滚动中断,且以蓝色背光显示 ERMS 已启用消息

  • 所有屏幕,弹出消息除外,都以蓝色背光显示

有关详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0102•• MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南

启用 ERMS 功能

注意
断电风险
确保启用前正确配置了 ERMS 保护设置。
如不遵循这些说明,可能因断电导致服务丢失。

根据断路器配置及其附件,可以有多种方式启用 ERMS

类型

附件

操作

通过 EcoStruxure Power Device 应用

藉由 Bluetooth Low Energy 无线通讯或 USB OTG 连接,通过 EcoStruxure Power Device 应用 发送命令以启用 ERMS 功能。此操作受到密码保护。

通过连接到 ESM 模块的外部选择开关

  • ESM ERMS 开关模块

  • 外部选择开关

将外部选择开关转到启用位置

禁用 ERMS 功能

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
禁用 ERMS 前:
  • 仔细检查工作区域,移除设备中遗留的一切工具和物体。
  • 确保所有人员远离设备,且设备、门和盖均设置到位。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

在通过智能手机启用了 ERMS 功能时,数字锁定功能可在运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机与 MicroLogic X 控制单元之间建立数字锁定。数字锁定功能确保在通过智能手机启用了 ERMS 功能时,必须通过同一智能手机禁用此功能。

ERMS 功能的禁用方式取决于其启用方式:

类型

附件

操作

通过 EcoStruxure Power Device 应用

在启用 ERMS 功能的同一智能手机上禁用此功能

通过外部选择开关

  • ESM ERMS 开关模块

  • 外部选择开关

将外部选择开关转到禁用位置

通过 EcoStruxure Power Device 应用 和外部选择开关

  • ESM ERMS 开关模块

  • 外部选择开关

  • 在启用 ERMS 功能的同一智能手机上禁用此功能

  • 将外部选择开关转到禁用位置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?