DOCA0100ZH-08

故障排除:通过 FDM121 显示器执行的控制操作

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

定义

控制操作包括用于通过 FDM121 显示器使设备分闸和合闸的命令。

有关通过 FDM121 显示器执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0088•• Enerlin'X FDM121 - 用于单个断路器的前显示模块 - 用户指南

无法通过 FDM121 显示器控制设备

问题描述

问题状况

可能原因

解决方案

在连接到 MicroLogic X 控制单元的情况下,FDM121 显示器不显示任何数据。

FDM121 显示器屏幕闪烁,指示 IMU 中存在冲突。

FDM121 固件版本不兼容 MicroLogic X 控制单元。

  1. 从安装有 FDM121 显示器 IMU 中拆除 MasterPacT 设备。

  2. 使用 EcoStruxure Power Commission 软件,将 FDM121 固件更新至不低于 004.000.009 的上个固件版本。

  3. 重新将 MasterPacT 设备连接到 IMU 中。

有关固件更新的详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0150•• Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes

设备无法分闸或合闸。

设备控制模式被设置为“手动”。

将控制模式切换为“自动”。

设备控制模式被设置为“自动远程”。

将控制模式切换为“自动本地”。

设备无法合闸。

合闸命令被 IO 模块禁止。

使用 IO 模块数字量输入所连接的选择开关启用合闸命令 (I=1)

合闸命令已通过来自通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件的命令禁止。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在设备检查 > 设备菜单中,将禁止断路器远程合闸参数的值从藉由通讯启用更改为禁用

“通过 IO 模块禁止合闸”不工作

问题描述

可能原因

解决方法

IO 模块数字量输入所连接的选择开关设置为“禁用” (I4=0) 时,设备可以合闸。

MicroLogic X 设置 Breaker closing by digital input 被禁用。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在常规菜单的断路器合闸抑制中,将允许通过数字量输入进行控制参数设置为启用

额外的检查

如果上述故障排除措施无效,则设备可能存在机械或电气操作方面的问题。请参阅故障排除说明,了解机械控制操作电气控制操作

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.