DOCA0100ZH-08

终检和报告

This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

终检

试运行测试结束后,进行以下检查:

步骤

操作

1

确认连接点的紧固扭矩正确,设备内部未留有任何工具或物体,并且所有设备、门和保护盖都已设置到位。

2

确认设备关闭(分闸位置),且合闸弹簧已储能。

通过 EcoStruxure Power Commission 软件生成的项目报告

EcoStruxure Power Commission 软件生成项目报告,其中列出了用于该项目的断路器。它针对每个 MasterPacT MTZ 断路器提供以下信息:

  • 断路器识别数据

  • MicroLogic X 识别数据,包括已安装的 Digital Modules 的列表

  • 附件列表,其中包括内部附件(比如 M2C 可编程触点)和外部模块(比如 IO 模块)

  • MicroLogic X 控制单元的保护设置

  • 报警设置

  • IFEEIFEIFM 通讯接口设置

@writer (20/06/2016): FYI, “tests results are not part of the project report” (sesa59748, 7/06/2016)

通过 EcoStruxure Power Commission 软件生成的通讯测试报告

EcoStruxure Power Commission 软件执行通讯测试,并生成测试报告。它针对每个通讯设备提供以下信息:

  • 设备的名称和类型

  • 通讯类型

  • 设备的地址

  • 连接状态

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?