DOCA0100ZH-08

设备联锁操作

关于联锁操作

联锁操作是由增设到 MasterPacT MTZ1 设备或抽架的联锁附件自动执行的锁定操作。

MasterPacT MTZ1 设备和抽架提供了多种可选的联锁附件。有关可用联锁装置的完整列表,请参阅 LVPED216026EN MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.