DOCA0100ZH-08

MasterPacT MTZ 测试表

@writer: This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

如何使用测试表

打印此测试表,用以记录试运行测试的结果。

测试完成且结果确定之后,在框内打勾 (✔)。

这份测试表、项目报告以及通讯测试报告应装在塑料袋中留在现场,存放在易于获得的安全位置。

试运行部分中详细介绍了每项测试。

根据 MasterPacT MTZ 类型和所使用的功能,仅执行所需的测试。

所有测试均圆满完成后,在测试表上签字并注明日期。

标识

工作站

 

测试日期:

测试人:

签名:

变电站名称

 

备注:

变电站编号

 

配电盘名称

 

电压

 

MasterPacT MTZ 设备

 

制造商

Schneider Electric

MasterPacT MTZ 设备类型

 

序列号

 

硬件版本

 

MicroLogic X 控制单元

MicroLogic X 类型

 

CT 比

 

固件版本

 

预备检查

检查类型

(✔)

目检合格(例如,无明显受损迹象)。

 

接地合格。

 

连接紧密性已检查。

 

固件兼容性合格。

 

MicroLogic X 设置已应用。

 

项目报告已生成。

 

功能和联锁装置检查

检查类型

(✔)

拉动弹簧储能手柄时,机构储能。

 

MasterPacT MTZ 设备能够合闸。

 

MasterPacT MTZ 设备能够分闸。

 

当设备配备有 MCH 储能马达时,合闸后,机构自动储能。

 

M2C 可编程触点正确工作。

 

IO 模块正确工作。

 

FDM121 显示器正确工作。

 

ESM ERMS 开关模块正确工作。

 

断路器的联锁系统正确工作。

 

两个或三个断路器之间的联锁系统正确工作。

 

电气连续性检查

MasterPacT MTZ 设备状态

测试的端子

电气连续性

进电侧

出电侧

闭合

L1

L1

Ω

闭合

L2

L2

Ω

闭合

L3

L3

Ω

MasterPacT MTZ 绝缘测试

MasterPacT MTZ 设备状态

受测端子

电压

绝缘电阻

闭合

L1,其中 L2 和 L3 接地

500 Vdc

闭合

L2,其中 L1 和 L3 接地

500 Vdc

闭合

L3,其中 L1 和 L2 接地

500 Vdc

打开

L1,其中另一侧的 L1、L2、L3 接地

500 Vdc

打开

L2,其中另一侧的 L1、L2、L3 接地

500 Vdc

打开

L3,其中另一侧的 L1、L2、L3 接地

500 Vdc

检查 MicroLogic X Ready LED

检查类型

(✔)

MicroLogic X Ready LED 绿灯闪烁。

 

测试 MicroLogic X 控制单元的脱扣机构

检查类型

(✔)

在断路器已合闸的情况下,利用 EcoStruxure Power Commission 软件强制断路器脱扣。

检查断路器是否分闸。

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

 

检查 Isd/Ii LED 是否亮起。

检查 SDE 触点是否已切换。

 

测试 MicroLogic 6.0 X7.0 X 控制单元的脱扣机构

检查类型

(✔)

在断路器已合闸的情况下,快速(持续时间少于 1 秒)按下控制单元正面的测试按钮。

 

检查断路器是否分闸。

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

 

检查 Ig/IΔn LED 是否亮起。

检查 SDE 触点是否已切换。

 

自动脱扣曲线测试

检查类型

(✔)

确认断路器脱扣。

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

 

确认相关脱扣原因 LED 已亮起。

检查 SDE 触点是否已切换。

 

通讯测试

检查类型

(✔)

通讯网络已测试。

 

通讯测试报告已生成。

 

远程分合闸已测试。

 

终检

检查类型

(✔)

所有防护门和防护罩已设置到位。

 

设备关闭(分闸位置),且合闸弹簧已储能。

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?