DOCA0100ZH-08

查找关键情况中的脱扣或报警的原因

定义

在操作设备时,用户可能面临两种关键情况:

  • 断路器自动脱扣,从而中断供电。

  • 断路器未脱扣,但 MicroLogic X 控制单元检测到报警:

    • 对于高严重性报警,工作 LED 为红色,指示急需采取纠正措施。

    • 对于中等严重性报警,工作 LED 为橙色,指示需要计划开展纠正措施。

脱扣或报警的通知

脱扣或报警事件的通知方式为:

  • MicroLogic X 控制单元 HMI 上,通过脱扣原因 LED 或工作 LED 来指示。在控制单元受电的情况下,屏幕上显示红色或橙色弹出消息。

  • 通过 SDE 故障脱扣指示触点来指示

取决于所安装的选件,脱扣或报警事件的通知方式还可以有:

  • 通过附加的 SDE2 故障脱扣指示触点来指示

  • 通过 M2C 可编程触点的输出来指示

  • 通过 IO 应用程序模块的输出来指示

  • 通过经 IFEEIFE Ethernet 接口发送的电子邮件来通知

  • 在连接到通讯网络的远程控制器上(通过用户自定义的应用程序)通知

  • FDM128 显示器上

  • FDM121 显示器上

活动的报警也可以通过以下方式查阅:

  • EcoStruxure Power Device 应用 连接到 MicroLogic X 控制单元的智能手机上:

    • 通过 Bluetooth Low Energy 连接

    • 通过 USB OTG 连接

  • 在连接到 MicroLogic X 控制单元的 EcoStruxure Power Commission 软件上:

    • 通过 USB 连接

    • 通过 IFEEIFE Ethernet 接口

    • 通过 IFM Modbus-SL 接口

A Panel Server 网关

B 用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示器

C Ethernet 交换机

D 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

E 用于单个 MasterPacT MTZ 断路器的 IFE Ethernet 以太网接口

F 用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块

G 用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块

H 用于事件通知的 IO 模块输出

I ULP 端口模块

J 一个或两个 SDE 故障脱扣指示触点

K 两个可选的 M2C 可编程触点

L MicroLogic X 控制单元

M 抽出式 MasterPacT MTZ 断路器

N 固定式 MasterPacT MTZ 断路器

利用 MicroLogic X 控制单元识别脱扣或报警的原因

在关键情况下,可以利用以下其中一种方法来本地识别脱扣或报警的原因:

  • 断路器上的蓝色故障脱扣复位按钮 (A)。脱扣按钮弹出时,发生脱扣。

  • MicroLogic X 控制单元上的指示灯:

    • Ready LED (B)

    • 工作 LED (C)

    • MicroLogic X 显示屏 (D)

    • 脱扣原因 LED (E)

  • 安装有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机,能够通过以下方式获取脱扣原因、脱扣或报警上下文以及设备 ID:

    • 通过 NFC

    • 通过 Bluetooth Low Energy 连接

    • 通过 USB OTG 连接

A 蓝色故障脱扣复位按钮

B Ready LED

C 工作 LED

D MicroLogic X 显示屏

E 脱扣原因 LED

注: 可选的 Power Restoration Assistant Digital Module 为脱扣后的电源恢复提供帮助。有关更多信息,请参阅 DOCA0102•• MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南

脱扣后诊断数据的可用性

MicroLogic X 控制单元受电后,诊断数据可用。

如果 MicroLogic X 控制单元不由外部 24 Vdc 电源永久性地供电,则通过 mini USB 端口将 MicroLogic X 控制单元连接到外部电源,比如 Mobile Power Pack 移动电源,以便能够访问诊断数据。

MicroLogic X 控制单元采用外部供电时,诊断数据的可用性取决于 MicroLogic X 状态:

  • 如果 MicroLogic X 控制单元运行正常,则所有诊断数据都可用。

  • 如果 MicroLogic X 控制单元无法工作,则没有数据直接可用。但可以使用 EcoStruxure Power Device 应用 中的 NFC 功能提取一些数据。

脱扣原因 LED 和红色工作 LED 由 MicroLogic X 内置锂电池供电,在控制单元没有其他电源来源的情况下,会持续亮起 4 小时。如要在 4 小时后再次打开脱扣原因 LED 或红色工作 LED,则按下测试/复位按钮。

利用显示屏和 LED 查找脱扣原因

断路器自动脱扣,从而中断供电,并且蓝色故障脱扣复位按钮弹出。

Ready LED

工作 LED

MicroLogic X 显示屏

脱扣原因 LED

描述

Ready LED 绿灯闪烁。

工作 LED 熄灭。

其中一个脱扣原因 LED 亮红灯。

网络上存在电气故障

Ready LED 熄灭。

工作 LED 为红色。

所有 LED 都亮起。

在自测试期间检测到重大 MicroLogic X 控制单元异常

利用显示屏和 LED 查找报警原因

断路器未脱扣,但 MicroLogic X 控制单元工作 LED 亮起。

Ready LED

工作 LED

MicroLogic X 显示屏

脱扣原因 LED

描述

Ready LED 绿灯闪烁或 Ready LED 熄灭。

工作 LED 为红色。

所有 LED 都熄灭或者所有 LED 都亮起。

高严重性报警

Ready LED 绿灯闪烁。

工作 LED 为橙色。

所有 LED 都熄灭。

中等严重性报警

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.