DOCA0100ZH-08

诊断性错误消息

This topic is present in the MTZ1 User Guide (Operations in Critical Cases) and MTZ2/3 User Guide (Operations in Critical Cases). Any changes made will be made in both these guides.

诊断程序

下表显示了在 MicroLogic X 控制单元检测到错误后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。

步骤

操作

1

识别检测到的错误。

2

查看错误消息列表,执行建议的操作。

3

确定,确认错误,然后回到主页菜单。

4

测试/复位按钮按住 3 秒,复位锁存的事件。

识别检测到的错误

MicroLogic X 控制单元检测到内部错误时,会显示错误消息。

错误屏幕示例:

检测到错误后建议执行的操作

下表显示了需根据错误消息执行的操作。

代码

错误消息

错误描述

建议操作

124

157

190

服务未执行 - 内部错误

所请求的操作因为内部错误而失败

重复执行导致错误的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 MicroLogic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题仍然存在,请致电 Schneider Electric 服务代表

158

被拒绝的命令正在执行

MicroLogic X 控制单元同时检测到多个命令(比如在 IO 与控制单元之间)。

重复执行此命令。

169

被拒绝的命令已经处于所请求的状态。

MicroLogic X 控制单元已经处于所请求的状态。

确认 MicroLogic X 控制单元处于所请求的状态。如若不然,重复执行此命令。

174

会话密钥无效

由于会话密钥无效,所请求的操作已失败。

重复执行导致错误的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 MicroLogic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题仍然存在,请致电 Schneider Electric 服务代表

175

在会话范围外

所请求的操作已失败,因为它不在会话范围内。

重复执行导致错误的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 MicroLogic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题仍然存在,请致电 Schneider Electric 服务代表

176

会话已经打开

MicroLogic X 控制单元同时检测到多个设置会话(比如 EcoStruxure Power Commission 和控制单元)。

按下确定,清除消息,然后重复执行此命令。

177

未打开会话

未在五分钟内执行提交/应用操作。

启动新会话,重新输入设置,然后提交并应用这些设置。

180

Bluetooth 禁用!请转至“配置”菜单启用。

MicroLogic X 控制单元的 Bluetooth Low Energy 通讯尚未启用。

通过 MicroLogic X 控制单元菜单 > 配置 > 通讯 > Bluetooth,来启用 Bluetooth Low Energy 通讯。

Schneider Electric 服务代表 关谁可以执行建议操作的更多信息,请联系您的 。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?