抽架锁定在任意位置
描述
抽架可以锁定在任意位置(连接、测试或退出位置)。
这个锁定功能要求对抽架执行机械调整,详见下文。
抽架锁定后,摇进摇出手柄无法插入到摇进摇出手柄插孔中。
抽架可以利用以下装置锁定在任意位置:
-
最多三个锁扣直径为 5-8 毫米的挂锁(标配)。
-
一个或两个供选配的钥匙锁。
钥匙锁可与挂锁配合使用。
利用钥匙锁附件进行VSPD抽架锁定
利用钥匙锁附件锁定抽架以及相关的锁定和解锁步骤与抽架锁定在退出位置中所述的一致。
调整抽架
危险 |
|---|
|
设备掉落风险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
| 注意 |
|---|
|
设备损坏风险
安装和拆卸设备时,必须牢牢紧固抽架。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
根据以下步骤调整抽架锁定机构,以便抽架能够锁定在任意位置。
|
阶段 |
描述 |
|---|---|
|
1 |
移除端子块铭牌和抽架前罩。(请参阅以下步骤) |
|
2 |
|
|
3 |
危险