DOCA0100ZH-08

故障排除简介

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

简介

本部分包含工作系统中的故障排除说明。它假设系统已正确安装,且所有试运行测试都已成功完成。故障排除以如下标题予以说明:

分层模型

在对设备执行故障排除时,建议考虑分层模型。其中有四层:

  • 通讯网络

  • 直接连接

  • 电气

  • 机械

下图显示了设备中的分层:

通讯网络

直接通讯

电气

机械

如果某层的故障排除操作失败,则转至下一层,直至达到“机械”层。如果在执行了“机械”层的故障排除之后,仍未解决问题,请联系 Schneider Electric 服务代表

故障排除帮助

MasterPacT Operation Assistant Digital Module 中提供了故障排除帮助。

MasterPacT Operation Assistant Digital Module 帮助断路器在脱扣或分闸后合闸。

其中包括以下功能:

  • 准备合闸状态

  • 复位(如适用)

  • 弹簧储能(如适用)

  • 有关重新合闸的诊断信息,例如 MX 分闸线圈、MN 欠压线圈或 MCH 储能马达未受电

有关 Digital Modules 下载的详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0102•• MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南

设备维护

Schneider Electric 建议开展预防性维护计划,确保设备在其使用寿命期间保持产品目录中所述的工作和技术特性。必须由经过培训且具备相应资质的人员执行维护。

有关预防性维护计划和维护程序的信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0099•• MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.