DOCA0100ZH-08

设备分闸

分闸条件

如要使设备分闸,设备必须已合闸 (I)。

注: 分闸指令始终优先于分闸指令。

设备分闸

下表显示了在不同可用的控制模式下使设备分闸的不同方式。

全部控制模式下,设备的分闸方式如下:

分闸类型

控制模式

附件

分闸操作

机械

手动、自动:本地或自动:远程

按下设备正面的分闸按钮。

这个分闸操作随时都可以执行。

自动

手动、自动:本地或自动:远程

MN 欠压线圈,具有或不具有 MN 延迟单元

MN 欠压线圈在发生压降时自动使设备分闸。

通过外部按钮

手动、自动:本地或自动:远程

  • 客户接入的外部按钮

  • 以下其中一种附件:

    • MX 标准或通讯分闸线圈

    • MN 欠压线圈,具有或不具有 MN 延迟单元

按下通过客户端子块连接到 MX 分闸线圈或 MN 欠压线圈的外部按钮。

MN 欠压线圈连接到 MN 延迟单元时,设备以相应的时延分闸。

此外,当配置了自动控制模式时,还能够以如下方式使断路器分闸。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 在确认操作断路器不会导致危险情况后,才能继续执行此操作。
  • 在没有亲自验证本地或远程软件操作是否能够成功将断路器分闸或者关断电路的情况下,任何人都不得使用电网。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

分闸类型

控制模式

附件

分闸操作

通过 IO 模块

自动:本地或自动:远程

  • MX 通讯分闸线圈

  • 隔离模块

  • ULP 端口模块

  • IO 模块

利用 IO 模块的预定义应用程序 2 断路器操作来使断路器分闸。

  • IO 模块将断路器设置为本地控制模式的情况下,数字量输入上连接的本地按钮发出分闸命令。

  • IO 模块将断路器设置为远程控制模式的情况下,数字量输入上连接的远程 PLC 输出发出分闸命令。

请参阅 DOCA0055•• Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

通过 FDM121 显示器

自动:本地

  • MX 通讯分闸线圈

  • 隔离模块

FDM121 显示器发送断路器分闸命令,该显示器通过 ULP 系统本地连接到该设备。

分闸操作受到密码保护。

通过 EcoStruxure Power Commission 软件

自动:本地

  • MX 通讯分闸线圈

  • 隔离模块

通过在 PC 上运行的 EcoStruxure Power Commission 软件向断路器发送分闸命令,该 PC 通过 MicroLogic X 控制单元上的 mini USB 端口本地连接到设备。

此分闸操作受到密码保护。

请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

通过 EcoStruxure Power Device 应用

自动:本地

  • MX 通讯分闸线圈

  • 隔离模块

  • MasterPacT 操作助手数字模块

籍由 Bluetooth Low Energy 无线通讯或 USB OTG 连接,通过搭载有 MasterPacT Operation Assistant Digital Module 的 EcoStruxure Power Device 应用 向设备发送分闸命令。分闸操作受到密码保护。

通过 Modbus 通讯

自动:远程

  • MX 通讯分闸线圈

  • 隔离模块

  • ULP 端口模块

  • IFEEIFEIFM 接口或 IFE 服务器

通过 Modbus 通讯网络向断路器发送分闸命令。

此分闸操作受到密码保护。

请参阅 DOCA0105•• MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南

注: 可利用在经由通讯网络连接到设备的 PC 上运行的 EcoStruxure Power Commission 软件来发送分闸命令。

通过 IEC 61850 通讯

自动:远程

  • MX 通讯分闸线圈

  • 隔离模块

  • ULP 端口模块

  • IFEEIFE 接口

  • IEC 61850(用于 MasterPacT MTZ Digital Module)

通过 IEC 61850 通讯网络向断路器发送分闸命令。

此分闸操作受到密码保护。

请参阅 DOCA0162•• MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - IEC 61850 通讯指南

通过 IFE/EIFE 网页

自动:远程

  • MX 通讯分闸线圈

  • 隔离模块

  • ULP 端口模块

  • IFEEIFE 接口或 IFE 服务器

通过 IFE/EIFE 控制网页向断路器发送分闸命令。

此分闸操作受到密码保护。

请参阅相关文档:

如果设备未分闸,请参阅故障排除章节。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.