DOCA0100ZH-08

通讯测试

This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

通讯网络测试

EcoStruxure Power Commission 软件可用于测试项目的所有通讯设备之间的通讯网络:

  • 通过 IFEEIFE Ethernet 接口连接到 Ethernet 网络的断路器。

  • 通过堆栈到 IFE Ethernet 服务器的 IFM 接口连接到 Modbus 串行网络的断路器。

  • 通过 IFM 接口连接到 Modbus 串行网络的断路器。

步骤

操作

1

通过例如 IFEEIFE Ethernet 接口或者 IFM 接口,用 RJ45 电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到通讯网络。

2

EcoStruxure Power Commission 软件中,在创建报告 > 通讯测试和报告中,从项目中定义的通讯设备列表中选择要测试的设备。

3

单击运行测试。测试所有选定的设备。

4

测试结束后,显示结果。

5

利用 EcoStruxure Power Commission 软件生成通讯测试报告,并根据需要保存或打印项目报告。

远程控制测试

如果可以通过通讯网络对 MasterPacT MTZ 断路器远程执行分合闸,则使用以下测试来检查远程控制是否正确工作:

步骤

操作

1

通过例如 IFEEIFE Ethernet 接口或者 IFM 接口,用 RJ45 电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到通讯网络。

2

确认控制模式设置为“自动:远程”。

3

EcoStruxure Power Commission 软件中,选择断路器,并连接到该断路器。

4

单击设备选项卡,访问分闸合闸按钮。

5

确认能够对 MasterPacT MTZ 设备执行远程分合闸。这些操作都受到密码保护。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.