DOCA0100ZH-08

控制模式

@writer (10/2020): this topic is present in user guides: MTZ1 (DOCA0100EN) + MTZ2/3 (DOCA0101EN) + MicroLogic X (DOCA0102EN).

简介

断路器控制模式是一种 MicroLogic X 设置,它定义控制断路器分合闸功能的方式。

有两种控制模式可用:手动和自动。

手动控制模式仅接受利用以下其中一种按钮发出的指令:

  • 位于断路器正面的机械按钮。

  • 连接到 MN/MX/XF 线圈的外部按钮。

  • BPFE 电气合闸按钮。

自动控制模式有两个设置:本地或远程。在自动控制模式中,手动控制模式接受的所有指令都可接受,此外,自动控制模式还接受来自本地或远程通讯的指令,具体如下:

  • 自动本地:操作员需要位于断路器附近,方可建立通讯,且仅接受通过通讯从本地源发出的指令,发出指令的方式为:

    • 利用 EcoStruxure Power Commission 软件通过 USB 连接

    • 利用包含 MasterPacT Operation Assistant Digital ModuleEcoStruxure Power Device 应用,通过 BluetoothUSB OTG 连接

  • 自动远程:操作员不需要位于断路器附近,亦可建立通讯,且仅接受通过通讯从远程源发出的指令。

注: 可以利用通过通讯网络连接的 EcoStruxure Power Commission 软件来向断路器发送控制指令。

出厂设置的控制模式为自动远程。

注: 隔离开关控制模式对应于断路器的手动控制模式。如要通过通讯的方式操作隔离开关,可以使用 IO 模块。请参阅本指南的开头相关文档中提及的 Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南

根据配置的控制模式进行操作

下表总结了根据配置的控制模式可以执行的分合闸操作:

控制模式

指令类型和传送方法

机械

电气

通过通讯

按钮

BPFE

点到点(线圈)

IO 模块

FDM121 显示器

EcoStruxure Power Commission 软件 (1)

EcoStruxure Power Device 应用 + MasterPacT Operation Assistant Digital Module(2)

通讯网络

FDM128 显示器

IFE/EIFE 网页

手动

自动:本地

(3)

自动:远程

(3)

(1) 通过 USB

(2) 通过 Bluetooth Low Energy 或 USB OTG 连接

(3) 根据 IO 输入模式设置

手动控制模式下的操作

A MicroLogic X 控制单元

B ULP 端口模块

C EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

D 断路器机构

手动控制模式下可用的分合闸操作:

  • 0:机械分闸按钮

  • 1:机械合闸按钮

  • BPFE:电气合闸按钮

  • 客户接入的外部按钮,其连接到:

    • XF:标准或通讯和诊断合闸线圈

    • MX:标准或通讯和诊断分闸线圈

    • MN:标准或诊断欠压线圈

“自动:本地” 模式下的操作

A MicroLogic X 控制单元

B ULP 端口模块

C EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

D 断路器机构

E IO 输入/输出应用程序模块

“自动:本地”模式下可用的分合闸操作:本地模式:

  • 0:机械分闸按钮

  • 1:机械合闸按钮

  • BPFE:电气合闸按钮

  • 客户接入的外部按钮,其连接到:

    • XF:通讯和诊断合闸线圈

    • MX:通讯和诊断分闸线圈

    • MN:标准或诊断欠压线圈

  • IOIO 模块的断路器操作预定义应用程序设置为本地控制模式

  • EcoStruxure Power Commission 软件:通过 USB 连接发送命令

  • EcoStruxure Power Device 应用 带有 MasterPacT Operation Assistant Digital Module

    • 通过 Bluetooth Low Energy 无线通讯

    • 通过 USB OTG 连接

“自动:远程” 模式下的操作

A MicroLogic X 控制单元

B ULP 端口模块

C EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

D 断路器机构

E IO 输入/输出应用程序模块

“自动:远程”模式下可用的分合闸操作:远程模式:

  • 0:机械分闸按钮

  • 1:机械合闸按钮

  • BPFE:电气合闸按钮

  • 客户接入的外部按钮,其连接到:

    • XF:通讯和诊断合闸线圈

    • MX:通讯和诊断分闸线圈

    • MN:标准或诊断欠压线圈

  • IOIO 模块的断路器操作预定义应用程序设置为远程控制模式

  • 通讯:通过 IFEEIFEIFM 接口发送远程命令。

设置控制模式

自动或手动控制模式的设置如下:

  • MicroLogic X 显示屏的主页 > 配置 > 通讯 > 控制模式 > 模式中。

  • 利用 EcoStruxure Power Device 应用,通过 Bluetooth Low Energy 或 USB OTG 连接。

本地或远程模式的设置如下:

  • IO 模块与断路器操作预定义应用程序一起使用时,仅通过 IO 模块数字量输入 I1 上连接的控制模式选择开关来定义本地或远程模式。

  • IO 模块不与断路器操作预定义应用程序一起使用时,本地或远程模式的设置如下:

    • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件,籍由 USB 连接。

    • 利用 EcoStruxure Power Device 应用,通过 Bluetooth Low Energy 或 USB OTG 连接。

    • 使用连接到 MicroLogic X 控制单元的 FDM121 显示器,藉由 ULP 系统。

注:
  • 无法在 MicroLogic X 显示屏上设置本地或远程模式。

  • 当设置为自动控制模式时,控制模式为自动本地或自动远程,具体取决于上次的设置。

显示控制模式

控制模式(手动、自动本地或自动远程)的显示如下:

  • MicroLogic X 显示屏上,在主页 > 配置 > 通讯 > 控制模式 > 模式

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件,藉由 USB 连接

  • 利用 EcoStruxure Power Device 应用,通过 Bluetooth Low Energy 或 USB OTG 连接

  • IFE/EIFE 网页上

  • 利用通讯网络通过远程控制器显示。

预定义事件

对控制模式设置的更改会导致生成以下事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1002 (4098)

手动模式已启用

工作

0x1004 (4100)

本地模式已启用

工作

0x0D0D (3341)

IO 和 CU 配置错误 - 本地/远程模式

配置

中等

建议操作

代码

事件

建议操作

0x0D0D (3341)

IO 和 CU 配置错误 - 本地/远程模式

使用 EcoStruxure Power Commission 纠正配置错误:

  • 如果希望通过 IO 模块来控制 L/R 模式,则以 L/R 模式分配来连接 IO 模块。

  • 如果不希望通过 IO 模块来控制 L/R 模式,则不以 L/R 模式分配来连接 IO 模块。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.