利用钥匙锁将设备锁定在分闸位置
描述
可以使用选配的钥匙锁来:
-
将一个 MasterPacT MTZ1 锁定在分闸位置。在锁定状态下,设备既无法通过合闸按钮本地合闸,也无法远程合闸。
-
对用同一把钥匙锁定的多个 MasterPacT MTZ1 设备进行联锁。
如要使用钥匙锁将设备锁定在分闸位置,必须使用可选的 OFF 位置钥匙锁附件。
这个附件不兼容 VCPO OFF 位置挂锁附件,因此这两个附件不能同时使用。
这个附件不兼容 BPFE 合闸按钮。
VSPO OFF 位置锁定附件
OFF 位置钥匙锁附件可以配备:
-
一把钥匙锁。
-
两把钥匙锁,它们的配套钥匙可以相同,也可以不同。
可以配用以下类型的钥匙锁:
有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE56770。