0613IB1316-09

IO 模块寄存器

简介

本章主要介绍 IO 模块寄存器。

寄存器 13824 到 15719 由 IO 1 保存。

寄存器 16824 到 18719 由 IO 2 保存:

  • IO 2 参数的寄存器等于 IO 1 参数的寄存器加上 3000。

    示例:

    • 寄存器 14599 保存 IO 1 的数字输入状态寄存器。

    • 寄存器 17599 保存 IO 2 的数字输入状态寄存器。

  • 寄存器的顺序与 IO 1 相同。

  • 寄存器的特性(访问类型、 尺寸、 范围以及单元)与 IO 1 的寄存器相同。

  • 由于保存了预定义的应用程序,包含预定义的应用程序的寄存器 15360 到 16109 专用于 IO 1 。