BCM ULP 模块标识
产品标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0202 |
515 |
R |
– |
– |
INT16U |
15139 |
A/E/P/H |
产品标识 = 15139 代表 BCM ULP 模块 |
BCM ULP 模块标识
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0215– 0x0216 |
534– 535 |
RW |
– |
– |
OCTET STRING |
0x0000–0x7F7F |
A/E/P/H |
编码为 4 个 ASCII 字符的 BCM ULP 模块短标识符 出厂设置 = 0x0000 |
|
0x0217– x021E0 |
536–543 |
RW |
– |
– |
OCTET STRING |
0x0000–0x7F7F |
A/E/P/H |
编码为 16 个 ASCII 字符的 BCM ULP 模块长标识符 出厂设置 = 0x0000 |
BCM ULP 模块固件版本
BCM ULP 模块固件版本以 V 字符开头,并具有以下格式:VX.Y.Z。
按如下方式编码固件版本:VX.Y.Z = VX*1000 + Y*100 + Z*10
例如,如果寄存器数值等于 2000,BCM ULP 模块固件版本为 V2.0.0。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0240 |
577 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
BCM ULP 模块固件版本 |