0613IB1316-09

数字输入和输出状态

地址和寄存器列表

下表描述了数字输入和输出状态地址,以及与 IO 模块相关的寄存器。

IO 模块

地址

寄存器

IO 1

0x3905–0x3908

14598-14601

IO 2

0x44BD–0x44C0

17598-17601

IO 1 的数字输入和输出状态寄存器

IO 2 数字输入和输出状态寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3905

14598

R

INT16U

寄存器 14599 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x3906

14599

R

INT16U

数字输入状态寄存器:

  • 输入为 OFF 时,输入状态 = 0

  • 输入为 ON 时,输入状态 = 1

0

I1 状态

1

I2 状态

2

I3 状态

3

I4 状态

4

I5 状态

5

I6 状态

6-15

保留

0x3907

14600

R

INT16U

寄存器 14601 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x3908

14601

R–WC

INT16U

数字输出状态寄存器:

  • 输出为 OFF 时,输出状态 = 0

  • 输出为 ON 时,输出状态 = 1

0

O1 状态

1

O2 状态

2

O3 状态

3-15

保留