断路器控制命令
分闸断路器
如果要分闸断路器,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
904 |
A/E/P/H |
命令代码 = 904 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E/P/H |
参数的数量(字节)= 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
A/E/P/H |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E/P/H |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E/P/H |
命令的密码:管理员或操作员级用户配置文件密码 |
闭合断路器
如果要闭合断路器,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
905 |
A/E/P/H |
命令代码 = 905 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
10 |
A/E/P/H |
参数的数量(字节)= 10 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
A/E/P/H |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E/P/H |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E/P/H |
命令的密码:管理员或操作员级用户配置文件密码 |
启用/禁用断路器合闸命令
要启用或禁用关闭断路器命令,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
|
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
910 |
A/E/P/H |
命令代码 = 910 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
13 |
A/E/P/H |
参数的数量(字节)= 13 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
4609 |
A/E/P/H |
目的地 = 4609 (0x1201) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E/P/H |
命令的安全类型 |
|
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E/P/H |
命令的密码:管理员或操作员级用户配置文件密码 |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E/P/H |
|
|
0x1F46 |
8007 |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
命令起源: 256 = 通过通讯接口(IFM 或 IFE 接口)发送命令 |