BCM ULP 命令和错误代码列表
命令列表
下表列出了可用的 BCM ULP 模块命令、它们的相应命令代码以及用户配置文件:按照相应的命令执行程序 执行命令。
|
命令 |
命令代码 |
用户配置文件 |
|---|---|---|
|
分闸断路器 分闸断路器 |
904 |
管理员或操作员 |
|
合闸断路器 闭合断路器 |
905 |
管理员或操作员 |
|
启用/禁用合闸命令 启用/禁用断路器合闸命令 |
910 |
管理员或操作员 |
错误代码
除了普通错误代码 命令结果,BCM ULP 模块命令还会产生以下错误代码,并在寄存器 8021 返回:
|
错误代码 |
说明 |
|---|---|
|
4759 (0x1297) |
断路器已脱扣。必须在执行命令之前将它复位。 |
|
4760 (0x1298) |
断路器已合闸。 |
|
4761 (0x1299) |
断路器已分闸。 |
|
4763 (0x129B) |
FDM121 处于本地控制模式。不允许使用远程命令。 |
|
4766 (0x129E) |
前面的命令仍在执行。 |
|
4767 (0x12A0) |
开启禁用合闸命令。 |
|
4777 (0x12A9) |
已在请求状态(仅适用于启用/禁用合闸命令)。 |
如果有任何其它正错误代码,都表示出现一个内部错误。