0613IB1316-09

硬件设置

地址和寄存器列表

下表描述了硬件设置地址,以及与 IO 模块相关的寄存器。

IO 模块

地址

寄存器

IO 1

0x38FD–0x3902

14590-14595

IO 2

0x44B5–0x44BA

17590-17595

IO 1 的硬件设置寄存器

IO 2 硬件设置寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x38FD

14590

R

INT16U

1-9

应用旋转开关当前位置:

  • 1 = 位置 1

  • 2 = 位置 2

  • 3 = 位置 3

  • 4 = 位置 4

  • 5 = 位置 5

  • 6 = 位置 6

  • 7 = 位置 7

  • 8 = 位置 8

  • 9 = 位置 9

0x38FE

14591

R

INT16U

0–1

远程设置解锁位置:

  • 0 = 解锁

  • 1 = 锁定

0x38FF

14592

R

INT16U

0–1

Dip 开关 1 位置:

  • 0 = IO 1

  • 1 = IO 2

0x3900

14593

保留

0x3901

14594

R

INT16U

1-9

IO 模块正面的测试按钮设置的最新验证应用:

  • 1 = 位置 1

  • 2 = 位置 2

  • 3 = 位置 3

  • 4 = 位置 4

  • 5 = 位置 5

  • 6 = 位置 6

  • 7 = 位置 7

  • 8 = 位置 8

  • 9 = 位置 9

0x3902

14595

R

INT16U

1-9

通过 EcoStruxure Power Commission 软件设置的最后一个经验证的应用程序:

  • 1 = 位置 1

  • 2 = 位置 2

  • 3 = 位置 3

  • 4 = 位置 4

  • 5 = 位置 5

  • 6 = 位置 6

  • 7 = 位置 7

  • 8 = 位置 8

  • 9 = 位置 9

0x3903–

0x3904

14596–

14597

保留