描述
Modbus 通讯
Modbus 通信选件可以将 Schneider Electric 低压断路器连接到一个监控器或带有主站 Modbus 通信通道的任何其它设备。
利用专用接口(如下列接口),可将断路器连接至带有 Modbus 协议的 RS-485 串行线路网络或带有 Ethernet 协议的 Modbus TCP/IP 网络:
-
一个断路器的 IFM Modbus-SL 接口,可将断路器连接到 RS-485 串行线路网络,或者
-
一个断路器或 IFE 以太网配电盘服务器的 IFE 以太网接口,可将断路器连接到 Ethernet 网络。
访问功能
Modbus 通信选件可访问多种功能,其中包括:
-
读取计量信息和诊断数据
-
读取状态条件和远程操作
-
传输带有时间戳的日志
-
显示保护设置
-
读取断路器标识和配置数据
-
远程控制断路器
-
设置绝对时间和同步化
本列表取决于智能模块单元 (IMU) 的组成部件(断路器类型、 MicroLogic 脱扣单元类型等)以及具有的功能。