0613IB1316-09

IO 模块事件和报警

IO 1 事件和报警

代码

应用程序

说明

类型

优先级

复位模式

1537 (0x0601)

常规

IO1 警戒时钟复位

事件

中等

1538 (0x0602)

常规

IO1 复位至出厂设置

事件

中等

1539 (0x0603)

常规

IO1 故障(“停止”模式)

报警

手动或远程

1540 (0x0604)

常规

IO1 故障(“错误”模式)

报警

中等

手动或远程

1541 (0x0605)

常规

IO1 功能旋转开关位置更改

事件

中等

1542 (0x0606)

常规

IO1 设置挂锁旋转开关位置更改

事件

中等

1543 (0x0607)

常规

IO1 源地址 DIP 开关位置更改

事件

中等

1552 (0x0610)

常规

IO1O1 上升沿(关/开更改)

事件

1553 (0x0611)

常规

IO1O2 上升沿(关/开更改)

事件

1554 (0x0612)

常规

IO1O3 上升沿(关/开更改)

事件

1555 (0x0613)

常规

IO1I1 上升沿(关/开更改)

事件

1556 (0x0614)

常规

IO1I2 上升沿(关/开更改)

事件

1557 (0x0615)

常规

IO1I3 上升沿(关/开更改)

事件

1558 (0x0616)

常规

IO1I4 上升沿(关/开更改)

事件

1559 (0x0617)

常规

IO1I5 上升沿(关/开更改)

事件

1560 (0x0618)

常规

IO1I6 上升沿(关/开更改)

事件

1561 (0x0619)

常规

IO1 I1 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1562 (0x061A)

常规

IO1 I2 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1563 (0x061B)

常规

IO1 I3 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1564 (0x061C)

常规

IO1 I4 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1565 (0x061D)

常规

IO1 I5 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1566 (0x061E)

常规

IO1 I6 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1567 (0x061F)

常规

IO1 O1 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1568 (0x0620)

常规

IO1 O2 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1569 (0x0621)

常规

IO1 O3 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1570 (0x0622)

常规

IO1 I1 未强制/强制更改

事件

1571 (0x0623)

常规

IO1 I2 未强制/强制更改

事件

1572 (0x0624)

常规

IO1 I3 未强制/强制更改

事件

1573 (0x0625)

常规

IO1 I4 未强制/强制更改

事件

1574 (0x0626)

常规

IO1 I5 未强制/强制更改

事件

1575 (0x0627)

常规

IO1 I6 未强制/强制更改

事件

1576 (0x0628)

常规

IO1 O1 未强制/强制更改

事件

1577 (0x0629)

常规

IO1 O2 未强制/强制更改

事件

1578 (0x062A)

常规

IO1 O3 未强制/强制更改

事件

1579 (0x062B)

用户定义的输入采集

IO1 用户定义输入 1

报警

中等

手动或远程

1580 (0x062C)

用户定义的输入采集

IO1 用户定义输入 2

报警

中等

手动或远程

1581 (0x062D)

用户定义的输入采集

IO1 用户定义输入 3

报警

中等

手动或远程

1582 (0x062E)

用户定义的输入采集

IO1 用户定义输入 4

报警

中等

手动或远程

1583 (0x062F)

用户定义的输入采集

IO1 用户定义输入 5

报警

中等

手动或远程

1584 (0x0630)

用户定义的输入采集

IO1 用户定义输入 6

报警

中等

手动或远程

1585 (0x0631)

冷却系统

IO1 配电盘温度阈值 1 超限

报警

自动

1586 (0x0632)

冷却系统

IO1 配电盘温度阈值 2 超限

报警

中等

手动或远程

1587 (0x0633)

冷却系统

IO1 配电盘温度阈值 3 超限

报警

手动或远程

注: 报警退出优先级固定于 IO 模块固件内。可以的话,值很低。

IO 2 事件和报警

代码

应用程序

说明

类型

优先级

复位模式

1793 (0x0701)

常规

IO2 警戒时钟复位

事件

中等

1794 (0x0702)

常规

IO2 复位至出厂设置

事件

中等

1795 (0x0703)

常规

IO2 模块故障(“停止”模式)

报警

手动或远程

1796 (0x0704)

常规

IO2 模块故障(“错误”模式)

报警

中等

手动或远程

1797 (0x0705)

常规

IO2 功能旋转开关位置更改

事件

中等

1798 (0x0706)

常规

IO2 设置挂锁旋转开关位置更改

事件

中等

1799 (0x0707)

常规

IO2 源地址 DIP 开关位置更改

事件

1808 (0x0710)

常规

IO2O1 上升沿(关/开更改)

事件

1809 (0x0711)

常规

IO2O2 上升沿(关/开更改)

事件

1810 (0x0712)

常规

IO2O3 上升沿(关/开更改)

事件

1811 (0x0713)

常规

IO2I1 上升沿(关/开更改)

事件

1812 (0x0714)

常规

IO2I2 上升沿(关/开更改)

事件

1813 (0x0715)

常规

IO2I3 上升沿(关/开更改)

事件

1814 (0x0716)

常规

IO2I4 上升沿(关/开更改)

事件

1815 (0x0717)

常规

IO2I5 上升沿(关/开更改)

事件

1816 (0x0718)

常规

IO2I6 上升沿(关/开更改)

事件

1817 (0x0719)

常规

IO2 I1 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1818 (0x071A)

常规

IO2 I2 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1819 (0x071B)

常规

IO2 I3 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1820 (0x071C)

常规

IO2 I4 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1821 (0x071D)

常规

IO2 I5 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1822 (0x071E)

常规

IO2 I6 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1823 (0x071F)

常规

IO2 O1 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1824 (0x0720)

常规

IO2 O2 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1825 (0x0721)

常规

IO2 O3 计数器的阈值超限

报警

中等

手动或远程

1826 (0x0722)

常规

IO2 I1 未强制/强制更改

事件

1827 (0x0723)

常规

IO2 I2 未强制/强制更改

事件

1828 (0x0724)

常规

IO2 I3 未强制/强制更改

事件

1829 (0x0725)

常规

IO2 I4 未强制/强制更改

事件

1830 (0x0726)

常规

IO2 I5 未强制/强制更改

事件

1831 (0x0727)

常规

IO2 I6 未强制/强制更改

事件

1832 (0x0728)

常规

IO2 O1 未强制/强制更改

事件

1833 (0x0729)

常规

IO2 O2 未强制/强制更改

事件

1834 (0x072A)

常规

IO2 O3 未强制/强制更改

事件

1835 (0x072B)

用户定义的输入采集

IO2 用户定义输入 1

报警

中等

手动或远程

1836 (0x072C)

用户定义的输入采集

IO2 用户定义输入 2

报警

中等

手动或远程

1837 (072x0D)

用户定义的输入采集

IO2 用户定义输入 3

报警

中等

手动或远程

1838 (0x072E)

用户定义的输入采集

IO2 用户定义输入 4

报警

中等

手动或远程

1839 (0x072F)

用户定义的输入采集

IO2 用户定义输入 5

报警

中等

手动或远程

1840 (0x0730

用户定义的输入采集

IO2 用户定义输入 6

报警

中等

手动或远程

1841 (0x0731)

冷却系统

IO2 配电盘温度阈值 1 超限

报警

自动

1842 (0x0732)

冷却系统

IO2 配电盘温度阈值 2 超限

报警

中等

手动或远程

1843 (0x0733)

冷却系统

IO2 配电盘温度阈值 3 超限

报警

手动或远程

注: 报警退出优先级固定于 IO 固件内。可以的话,值很低。

IO 1 和 IO 2 事件与报警

代码

应用程序

说明

类型

优先级

复位模式

2304 (0x0900)

抽架管理

抽架位置偏差

报警

中等

手动或远程

2305 (0x0901)

抽架管理

抽架连接位置触点更改

报警

手动或远程

2306 (0x0902)

抽架管理

抽架断开触点更改

报警

手动或远程

2307 (0x0903)

抽架管理

抽架测试触点更改

报警

手动或远程

2308 (0x0904)

抽架管理

将设备从抽架移除,然后将其放回原位

报警

中等

手动或远程

2309 (0x0905)

抽架管理

抽架已达到最大运行次数

报警

手动或远程

2310 (0x0906)

抽架管理

抽架剩余寿命低于报警阈值

报警

中等

手动或远程

2311 (0x0907)

抽架管理

检测到新的 MicroLogic 控制单元。

报警

手动或远程

2432 (0x0980

抽屉管理

抽屉位置偏差

报警

中等

手动或远程

2560 (0x0A00)

负载控制

未闭合负载接触器 1 的辅助触点

报警

中等

手动或远程

2561 (0x0A01)

负载控制

未断开负载接触器 1 的辅助触点

报警

中等

手动或远程

2816 (0x0B00)

预定义输入采集

接地漏电脱扣信号触点 (SDV)

报警

中等

手动或远程

2817 (0x0B01)

预定义输入采集

控制电压指示触点

报警

中等

手动或远程

2818 (0x0B02)

预定义输入采集

电涌保护状态触点

报警

中等

手动或远程

2819 (0x0B03)

预定义输入采集

电涌故障触点

报警

中等

手动或远程

2820 (0x0B04)

预定义输入采集

开关切断器开/关指示触点 (OF)

报警

中等

手动或远程

2821 (0x0B05)

预定义输入采集

保险丝熔断指示触点

报警

中等

手动或远程

2822 (0x0B06)

预定义输入采集

紧急停机

报警

手动或远程

2823 (0x0B07)

冷却系统

配电盘温度触点

报警

中等

手动或远程

2824 (0x0B08)

冷却系统

配电盘通风触点

报警

中等

手动或远程

2825 (0x0B09)

冷却系统

配电盘门触点

报警

中等

手动或远程

3072 (0x0C00)

保护设置

ERMS 关闭命令与 ERMS 开启命令的偏差(仅限 MasterPact NT/NWPowerPact P 型和 R

报警

手动或远程

3328 (0x0D00)

常规

关键硬件模块差异

报警

自动

3329 (0x0D01)

常规

关键固件模块差异

报警

自动

3330 (0x0D02)

常规

非关键硬件模块差异

报警

中等

自动

3331 (0x0D03)

常规

非关键固件模块差异

报警

中等

自动