测量参数
系统类型
设置 ENVT(外置中性线电压接线)存在命令(命令代码 = 46472)可配置系统类型寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF1 |
3314 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
30、31、40、41 |
E/P/H |
系统类型 出厂设置:
|
确定系统类型:
|
如果... |
则... |
结果 |
|---|---|---|
|
系统类型为 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器,但不带外置中性线电压接线 |
系统类型 = 30 |
|
|
系统类型为 3 极断路器,既不带外置中性线电流互感器,也不带外置中性线电压接线 |
系统类型 = 31 |
|
|
系统类型为 3 极断路器,不带外置中性线电流互感器,但带有外置中性线电压接线 |
系统类型 = 40 |
|
|
系统类型为 3 极断路器,带有外置中性线电流互感器和外置中性线电压接线,或者如果系统类型为 4 极断路器 |
系统类型 = 41 |
|
根据之前确定的系统类型,本表展示了在 MicroLogic E 脱扣单元显示屏上选择的文本内容:
|
如果... |
则... |
|---|---|
|
系统类型 = 31 |
选择 |
|
系统类型 = 40 |
选择 |
|
系统类型 = 41 |
选择 |
功率流符号
在 MicroLogic P 和 H 脱扣单元上,使用 MicroLogic HMI 或功率流符号配置命令(命令代码 = 47240)来配置功率流符号。
在 MicroLogic E 脱扣单元上,仅使用 MicroLogic HMI 来配置功率流符号。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF3 |
3316 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E/P/H |
功率流符号: 0 = 从上游(顶部)到下游(底部)的有功功率流(出厂设置)。 1 = 从下游(底部)到上游(顶部)的有功功率流。 |
无功功率符号
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF4 |
3317 |
RW |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E/P/H |
无功功率的符号法则: 0 = 备选 IEEE 准则 1 = IEEE 和 IEC 准则(出厂设置)(1) |
|
(1) 带有 MicroLogic E 脱扣单元时,仅符合 IEC 准则。 |
||||||||
功率因数符号
功率因数符号配置命令(命令模式 = 47241)配置功率因数符号寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF5 |
3318 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–2 |
E/P/H |
功率因数和基波功率因数 (cosϕ) 的符号法则: 0 = IEC 准则 1 = 备选 IEEE 准则 2 = IEEE 准则(出厂设置)(1) |
|
(1) 带有 MicroLogic E 脱扣单元时,仅符合 IEC 准则。 |
||||||||
无功功率计算法则
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF6 |
3319 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
H |
无功功率计算法则: 0 = 仅有基波 1 = 包含谐波(出厂设置) |
电量累计模式
电量累计模式配置命令(命令代码 = 47242)设置电量累计模式寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CFB |
3324 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E/P/H |
电量累计模式: 0 = 绝对累计(出厂设置) (1) Ep = EpIn + EpOut Eq = EqIn + EqOut 1 = 有符号的累计 Ep = EpIn – EpOut Eq = EqIn – EqOut |
|
(1) 带有 MicroLogic E 脱扣单元时,仅能使用绝对计算。 |
||||||||
需求时间
电流需量配置命令(命令代码:47243)设置寄存器 3351 和 3352 的内容。
功率需量配置命令(命令代码:47244)设置寄存器 3354 和 3355 的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0D16 |
3351 |
RW |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E/P/H |
电流需量计算方法(窗口类型): 0 = 块间隔,可变 1 = 热量,可变(出厂设置)(1) |
|
0x0D17 |
3352 |
R-WC |
x1 |
分钟 |
INT16U |
5-60 |
E/P/H |
电流需量计算窗口的持续时间,可以以 1 分钟为步长调整。 出厂设置为 15 分钟 (2)。 |
|
0x0D19 |
3354 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0-5 |
E/P/H |
功率需量计算方法(窗口类型): 0 = 可变(块间隔)(出厂设置) 1 = 可变(热量)(1) 2 = 块(块间隔) 5 = 与通信同步 |
|
0x0D1A |
3355 |
R-WC |
x1 |
分钟 |
INT16U |
5-60 |
E/P/H |
功率需量计算窗口的持续时间,可以以 1 分钟为步长调整。 出厂设置为 15 分钟。 |
|
(1) 带有 MicroLogic E 脱扣单元时,仅能使用热变量选项。 (2) 本寄存器中设置的电流需量计算窗口持续时间(分钟)用于最大电流 IA、IB、 IC 和 IN 保护功能。当这些保护功能可用时,可更改计算窗口的持续时间,无论是否关闭刻度旋钮的保护盖,无论是否已授权远程访问 ( MicroLogic ),无论监控器是否知晓远程访问控制字。 |
||||||||
额定电压
设置额定初始电压 Vn 显示命令(命令代码 = 47245)可配置额定电压寄存器的内容。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258F |
9616 |
R-WC |
1 |
V |
INT16U |
100-1150 |
E/P/H |
变压器的额定初始电压 Vn。 出厂设置 = 690 V |
|
0x2590 |
9617 |
RW |
1 |
V |
INT16U |
100–690 |
P/H |
变压器的额定二次电压。 出厂设置 = 690 V |