0613IB1316-09

配置

概述

IFM 接口具有以下两种可用的配置:

  • 自动配置(开启自动检测功能,出厂设置):当连接到 Modbus 网络时,IFM 接口会自动检测网络参数。

  • 手动配置(关闭自动检测功能):可使用 EcoStruxure Power Commission 软件自定义网络参数。

自动配置

可通过 IFM 接口前面板上的两个地址旋钮来定义 Modbus 从设备地址。当连接到 Modbus 串行线网络时,IFM 接口会自动检测网络速度和奇偶性。自动检测算法会检测可用的波特率以及校验位,并自动检测 Modbus 通讯网络参数。为了让自动检测算法有效运行,Modbus 主设备必须在 25 网络上发送至少 Modbus 帧信息。

传输格式是二进制的,带有 1 个起始位,8 个数据位,以及 1 个停止位(有奇校验或者偶校验)或 2 个停止位(没有奇偶校验)。

如果自动检测算法没有检测网络参数,建议按以下步骤操作:

步骤

操作

1

设置 IFM 接口到 Modbus 地址 1

2

在任意地址为所有的寄存器编码向从设备 1 发送一个读取多寄存器请求(功能代码 0x03 ) 。

3

该请求至少要发送 25 次。

注: IFM 接口自动检查这些设置之后,如果用户更改网络速度或校验位,那么 IFM 接口必须重启(关机/开机)以便检测新的网络参数。

手动配置

可通过 IFM 接口前面板上的两个地址旋钮来定义 Modbus 从设备地址。

用户可以禁用自动检测选项,并用 ModbusEcoStruxure Power Commission 软件设置以下 通讯网络参数:

  • 波特率:4800、9600、19200 和 38400 波特。

  • 偶校验、奇校验、无(可以选择 1 个停止位或如果没有校验位的话选择 2 个停止位)。

注: 不能使用 EcoStruxure Power Commission 软件改变 Modbus 地址或挂锁的状态。

配有原有应用程序固件的 IFM 接口

IFM 接口附带有标准固件。此标准固件响应唯一 Modbus 从设备地址,由 IFM 接口前面板上的两个旋转开关设置为 1 至 99。

具有标准固件的 IFM 接口不兼容使用四个 Modbus 从设备地址的原有应用:

  • 1 个地址 x 自 1 至 47,用于断路器管理器

  • 1 个地址 x+50,用于抽架管理器

  • 1 个地址 x+100,用于测量管理器

  • 1 个地址 x+200,用于保护管理器

将标准固件更换为原有固件之后,IFM 接口兼容原有应用(使用四个 Modbus 从设备地址)。如需更换 IFM 固件,请联系 Schneider Electric 客户支持部门,并说明 IFM 零件编号 TRV00210LV434000

注:
  • 不要在同一 Modbus-SL 网络上混用具有标准固件的 IFM 接口和具有原有固件的 IFM 接口。

  • 当具有原有固件的 IFM 接口连接到 BCM ULP 模块时,其 Modbus 通信状态 LED 稳定亮起。

  • IO 模块可连接到具有原有固件的 IFM 接口,以便执行抽架管理应用。