EcoStruxure Power Commission 软件
综述
EcoStruxureTM Power Commission 是 Ecoreach 软件的新名称。
EcoStruxure Power Commission 软件有助于您在项目寿命的测试、调试和维护阶段中管理项目。其中的创新功能为配置、测试和调试智能电气设备提供了简便的方式。
EcoStruxure Power Commission 软件自动发现智能设备,同时让您能够添加设备,以便轻松地配置。您可以生成综合报告,以作为工厂验收测试和现场验收测试的一部分,从而摒弃繁重的人工工作。此外,在面板工作时,所进行的任何设置变更都会被黄色高亮显示工具轻松识别。它能够指示项目值与设备值之间存在偏差,这就确保了操作和维护阶段的系统一致性。
EcoStruxure Power Commission 软件可配置下列断路器、模块和附件:
|
断路器系列 |
模块 |
附件 |
|---|---|---|
|
MasterPact MTZ 断路器 |
|
M2C 输出模块 |
|
|
M2C 和 M6C 输出模块 |
|
|
SDTAM 和 SDx 输出模块 |
|
(1) 对于 FDM121 显示器,仅支持固件和语言下载。 |
||
有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。
EcoStruxure Power Commission 软件可在 www.se.com 下载。
主要功能
EcoStruxure Power Commission 软件对所支持的设备和模块执行以下操作:
-
通过设备发现功能创建项目
-
将项目保存在 EcoStruxure Power Commission 云中以供参考
-
将设置上传至设备,以及从设备下载设置
-
比较项目设置与设备设置
-
以安全的方式执行控制操作
-
生成并打印设备设置报告
-
对整个项目执行通讯接线测试,并生成和打印测试报告
-
查看图形表示的设备间通讯架构
-
查看测量、日志和维护信息
-
导出脱扣事件下的波形捕捉 (WFC)
-
查看设备和 IO 模块的状态
-
查看报警详细信息
-
购买、安装、移除或检索 Digital Modules
-
检查系统固件兼容状态
-
更新至最新设备固件
-
执行强制脱扣和自动脱扣曲线测试