0613IB1316-09

脱扣日志

概述

脱扣日志寄存器描述遇到的最后 10 次脱扣。脱扣日志格式对应保存在 FIFO 堆栈(先入先出)中的一系列纪录(10 个)。最后的记录将清除最早的记录。每个记录包括 20 个寄存器,它们用来描述一个脱扣。

寄存器 9098 返回脱扣日志 (FIFO) 中记录的故障数量。

寄存器 9099 返回脱扣日志中所记录的最后故障指示器的数值。

示例:

如果寄存器 9098 = 10 且寄存器 9099 = 5,则记录的最后故障为脱扣记录 5。

此种情况下,倒数第二个为报警记录 4。

注:
  • 每次计数器达到一百个标记时,都必须检测触点。

  • 如果还未确定断路器的特性,将显示不可用或未定义断路器类型。此时,可参阅 寄存器 9846–9853 中 MicroLogic HMI 上 MicroLogic 设置菜单中的断路器选择

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x2385

9094

R

1

%

INT16U

0-32767

P/H

A 触点磨损指示器 (1)

0x2386

9095

R

1

%

INT16U

0-32767

P/H

B 触点磨损指示器 (1)

0x2387

9096

R

1

%

INT16U

0-32767

P/H

C 触点磨损指示器 (1)

0x2388

9097

R

1

%

INT16U

0-32767

P/H

中性线触点磨损指示器 (1)

0x2389

9098

R

INT16U

0–10

P/H

脱扣日志中记录的报警数量 (FIFO)

0x238A

9099

R

INT16U

0-9

P/H

脱扣日志中记录的最后报警的指示器数值

(1) 出厂设置 = 0x8000。

脱扣记录编号

用户需要使用 20x(n) 个寄存器的读取请求来读取最后 n 个脱扣记录,其中 20 表示每个脱扣记录的寄存器数量。

比如,如果要读取脱扣日志的最后 3 个脱扣记录,那么用户需要使用 20x3=60 个寄存器的读出请求:

  • 前 20 个寄存器描述第一个脱扣记录。

  • 接下来的 20 个寄存器描述第二个脱扣记录。

  • 最后 20 个寄存器描述第三个脱扣记录。

地址

寄存器

描述

0x238B–0x239E

9100-9119

脱扣记录 0

0x239F–0x23B2

9120-9139

脱扣记录 1

0x23B3–0x23C6

9140-9159

脱扣记录 2

0x23C7–0x23DA

9160-9179

脱扣记录 3

0x23DB–0x23EE

9180-9199

脱扣记录 4

0x23EF–0x2402

9200-9219

脱扣记录 5

0x2403–0x2416

9220-9239

脱扣记录 6

0x2417–0x242A

9240-9259

脱扣记录 7

0x242B–0x243E

9260-9279

脱扣记录 8

0x243F–0x2452

9280-9299

脱扣记录 9

脱扣记录

如果要读取一个脱扣记录,用户需要使用 20 个寄存器的读出请求。

脱扣记录寄存器的顺序和描述与脱扣记录 0 相同:

脱扣记录 0

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x238B–

0x238E

9100–

9103

R

XDATE

E/P/H

脱扣日期

0x238F

9104

R

INT16U

1000-1030

E/P/H

脱扣代码

0x2390–

0x2391

9105–

9106

R

MOD10000

P/H

导致报警激活的保护设置值

0x2392

9107

R

INT16U

P/H

导致脱扣的时间延时值

0x2393

9108

R

INT16U

0-16000

P/H

A 的脱扣电流 (1)

0x2394

9109

R

INT16U

0-16000

P/H

B 的脱扣电流 (1)

0x2395

9110

R

INT16U

0-16000

P/H

C 的脱扣电流 (1)

0x2396

9111

R

INT16U

0-16000

P/H

中性线脱扣电流 (1)

0x2397

9112

R

P/H

脱扣之后触点磨损指示器的新值 (2)

0x2398–

0x2399

9113–

9114

保留

0x239A–

0x239E

9115–

9119

保留

(1) 表示为 In(额定电流)的 x 0.1。

(2) 脱扣单元记录的每个触点有一个指示器。此处,仅给出了磨损最严重触点的数值。请参阅寄存器 9094 至 9097。

脱扣代码

脱扣代码

描述

1000 (0x03E8)

由于长延时保护 Ir 脱扣

1001 (0x03E9)

由于短延时保护 Isd 脱扣

1002 (0x03EA)

由于瞬时保护 Ii 脱扣

1003 (0x03EB)

由于接地故障保护 Ig 脱扣

1004 (0x03EC)

由于接地漏电保护 IΔn 脱扣

1005 (0x03ED)

由于综合瞬时保护 I >> 脱扣

10061007 (0x03EE0x03EF)

保留

1008 (0x03F0)

由于高级保护导致的脱扣

1009 (0x03F1)

由于扩展高级保护导致的脱扣

10101015 (0x03F20x03F7)

保留

1016 (0x3F8)

电流不平衡

1017 (0x3F9)

IA 最大需量

1018 (0x3FA)

IB 最大需量

1019 (0x3FB)

IC 最大需量

1020 (0x3FC)

IN 最大需量

1021 (0x3FD)

欠电压

1022 (0x3FE)

过电压

1023 (0x3FF)

电压不平衡

1024 (0x400)

保留

1025 (0x401)

反相功率

1026 (0x402)

欠频率

1027 (0x403)

过频率

1028 (0x404)

相位旋转

1029 (0x405)

电流降载

1030 (0x406)

功率降载