0613IB1316-09

断路器状态

脱扣原因

脱扣原因寄存器指示脱扣的当前状态。

  • 如果脱扣位设为 0,那么脱扣处于非活动状态。

  • 如果脱扣位设为 1,那么脱扣处于活动状态。

在再次关闭断路器时,立即复位该位。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0289

650

R

INT16U

为基本保护功能提供的脱扣原因

A/E/P/H

0

长延时保护 Ir

P/H

1

短期保护 Isd

A/E

1

短延时保护 Isd 或瞬时保护 Ii

P/H

2

瞬时保护 li

A/E/P/H

3

接地故障保护 lg

A/P/H

4

接地漏电保护 (Vigi)

A/E/P/H

5

集成瞬时保护

A/E

6

其他保护

P/H

内部故障(温度)

A/E/P/H

7

内部故障(过压)

P/H

8

其他保护(参见寄存器 651)

9-14

保留

A/E/P/H

15

如果此位设置为 1,那么 0 至 14 位无效。

0x028A

651

R

INT16U

为高级保护功能提供的脱扣原因

P/H

0

电流不平衡

P/H

1

A 过电流

P/H

2

B 过电流

P/H

3

C 过电流

P/H

4

中性线上的过电流

P/H

5

欠压

P/H

6

过压

P/H

7

电压不平衡

P/H

8

过功率

P/H

9

反相功率

P/H

10

欠频率

P/H

11

过频率

P/H

12

相位旋转

P/H

13

根据电流降载

P/H

14

根据功率降载

15

如果此位设置为 1,那么 0 至 14 位无效。

禁用合闸命令

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0291

658

R

INT16U

A/E/P/H

禁用合闸命令状态寄存器每个位的有效性

0x0292

659

R

INT16U

A/E/P/H

禁用合闸命令状态

0

禁用由 IO 模块激活的合闸命令

1

禁用远程控制器激活的合闸命令:

2-15

保留

本地/远程模式

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0293

660

R

INT16U

0-1

A/E/P/H

FDM121IO 中选择的模式:

0 = 远程模式(出厂设置)

1 = 本地模式

断路器状态

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0294

661

R

INT16U

A/E/P/H

断路器状态寄存器

0

OF 状态指示触点

0 = 断路器断开。

1 = 断路器闭合。

1

SD 脱扣指示触点

0 = 断路器未脱扣。

1 = 由于电气故障或分励脱扣或脱扣测试导致断路器脱扣。

对于具有 电动机构MasterPactPowerPact P 和 R 型断路器来说,位始终等于 0。

2

SDE 故障脱扣指示触点

0 = 在出现电气故障时断路器未脱扣。

1 = 由于电气故障(包括接地故障测试和接地漏电测试)导致的断路器脱扣。

3

CH 弹簧储能触点(仅适用于 MasterPact

0 = 弹簧释能

1 = 弹簧储能

对于 PowerPact P 和 R 型断路器,位始终等于 0。

4

保留

5

PF 闭合触点(仅限 MasterPact)断路器就绪

0 = 没有处于闭合就绪状态

1 = 处于闭合就绪状态

对于 PowerPact P 和 R 型断路器,位始终等于 0。

6

PowerPact P 型和 RMasterPact NT/NW 断路器之间连接断开

0 = PowerPact P 型和 R

1 = MasterPact NT/NW

7

PowerPact P 型和 R 断路器与 PowerPact P 型和 R 断路器之间连接断开 电动机构

0 = PowerPact P 型和 R

1 = 带 电动机构PowerPact P 型和 R

815

保留

自动/手动

该寄存器显示使用的实际模式:自动/手动。仅能通过 MicroLogic P/H 脱扣单元的 HMI 本地更改这些模式。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x029D

670

R

INT16

0…1

A/E/P/H

0 = 手动:禁用通过通讯打开和关闭断路器。

1 = 自动:启用通过通讯打开和关闭断路器(出厂设置)。

旧数据集激活

仅在 BCM ULP 模块固件版本为 V2.0.0 或更高版本(寄存器 577 必须大于等于 2000)时,旧数据集才可用。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x031F

800

RW

0…1

A/E/P/H

旧数据集激活

0 = 未激活

1 = 已激活

出厂设置 = 0,条件是固件版本低于 V3.0.0。

出厂设置 = 1,条件是固件版本高于或等于 V3.0.0。

注: 如果 BCM ULP 模块固件版本高于或等于 V3.0.0(在两线 + ULP 配置中),此寄存器的数值必须始终为 1,且不能更改。

通讯参数

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0325

806

RW

0-1

A/E/P/H

4 线 / 2 线 + ULP 通讯参数

0 = 4 线

1 = 2 线 + ULP

出厂设置 = 0,条件是 BCM ULP 模块固件版本低于 V4.0.0

出厂设置 = 1,条件是 BCM ULP 模块固件版本高于或等于 V4.0.0

节能维护开关 (ERMS)

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x0326

807

R

INT16U

P/H

ERMS 模式寄存器有效性:ERMS 模式寄存器的每一位的有效性。

0 = 无效

1 = 有效

0x0327

808

R

INT16U

P/H

ERMS 模式:

位 0 = 0:ERMS 模式关闭

位 0 = 1:ERMS 模式开启

位 1 = 0:ERMS 非降级模式

位 1 = 1:ERMS 降级模式

0x0328

0x0329

809-810

R

A

INT32U

2 x In–15 x In(不得超过 Ii 设置)

P/H

ERMS 设置:ERMS 设置的吸合值

2 x In,最多可为当前 Ii(瞬时吸合电流)设置。

出厂设置 =2 x In

0x032A

0x032B

811-812

R

保留

触点磨损

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E/P/H

描述

0x032C

813

R

INT16U

0-300

P/H

触点磨损阀值