脱扣日志
概述
脱扣日志寄存器说明遇到的最后17次脱扣。脱扣日志格式对应于 FIFO(先进先出)堆栈中保存的一系列记录,共有 17 个。最新的记录会擦除最早的记录。每个记录包括 7 个寄存器,它们用来说明一次脱扣。
脱扣记录编号
用户需要使用7x(n)寄存器的读取功能来读取最后n个脱扣记录,其中7表示每个脱扣记录的寄存器数量。
比如,如果要读取脱扣日志的最后 3 个脱扣记录,那么用户需要使用一个对 7x3 = 21 个寄存器的读取请求。
-
最前的 7 个寄存器说明第一个脱扣记录。
-
接下来的 7 个寄存器说明第二个脱扣记录。
-
最末的 7 个寄存器说明第三个脱扣记录。
|
地址 |
寄存器 |
说明 |
|---|---|---|
|
0x0095–0x009B |
150-156 |
脱扣记录 0 |
|
0x009C–0x00A2 |
157-163 |
脱扣记录 1 |
|
0x00A3–0x00A9 |
164-170 |
脱扣记录 2 |
|
0x00AA–0x00B0 |
171-177 |
脱扣记录 3 |
|
0x00B1–0x00B7 |
178-184 |
脱扣记录 4 |
|
0x00B8–0x00BE |
185-191 |
脱扣记录 5 |
|
0x00BF–0x00C5 |
192-198 |
脱扣记录 6 |
|
0x00C6–0x00CC |
199-205 |
脱扣记录 7 |
|
0x00CD–0x00D3 |
206-212 |
脱扣记录 8 |
|
0x00D4–0x00DA |
213-219 |
脱扣记录 9 |
|
0x00DB–0x00E1 |
220-226 |
脱扣记录 10 |
|
0x00E2–0x00E8 |
227-233 |
脱扣记录 11 |
|
0x00E9–0x00EF |
234-240 |
脱扣记录 12 |
|
0x00F0–0x00F6 |
241-247 |
脱扣记录 13 |
|
0x00F7–0x00FD |
248-254 |
脱扣记录 14 |
|
0x00FE–0x0104 |
255-261 |
脱扣记录 15 |
|
0x0105–0x010B |
262-268 |
脱扣记录 16 |
脱扣记录
如果要读取一个脱扣记录,用户需要使用一个对 7 个寄存器的读取请求。
脱扣记录寄存器的顺序和说明与脱扣记录 1 的相同:
|
脱扣记录 1(最新脱扣记录) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
说明 |
|
0x0095 |
150 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
E/P/H |
脱扣代码 |
|
0x0096–0x0098 |
151–153 |
R |
1 |
– |
ULP |
– |
E/P/H |
事件(脱扣或确认)日期 |
|
0x0099 |
154 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1-2 |
E/P/H |
事件类型 最高有效位=0 (保留) 事件发生:最低有效位=1 事件结束:最低有效位=2 |
|
0x009A |
155 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x009B |
156 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
脱扣代码
|
脱扣代码 |
说明 |
|---|---|
|
1000 (0x03E8) |
由于长延时保护 Ir 脱扣 |
|
1001 (0x03E9) |
由于短延时保护 Isd 脱扣 |
|
1002 (0x03EA) |
由于瞬时保护 Ii 脱扣 |
|
1003 (0x03EB) |
由于接地故障保护 Ig 脱扣 |
|
1004 (0x03EC) |
由于漏电保护 IΔn 脱扣 |
|
1005 (0x03ED) |
由于综合瞬时保护 I >> 脱扣 |
|
1006–1007 (0x03EE–0x03EF) |
保留 |
|
1008 (0x03F0) |
由于高级保护脱扣 |
|
1009 (0x03F1) |
由于延长高级保护脱扣 |
|
1010–1015 (0x03F2–0x03F7) |
保留 |
|
1016 (0x3F8) |
电流不平衡 |
|
1017 (0x3F9) |
IA 最大需量 |
|
1018 (0x3FA) |
IB 最大需量 |
|
1019 (0x3FB) |
IC 最大需量 |
|
1020 (0x3FC) |
IN 最大需量 |
|
1021 (0x3FD) |
欠压故障 |
|
1022 (0x3FE) |
过电压 |
|
1023 (0x3FF) |
电压不平衡 |
|
1024 (0x400) |
保留 |
|
1025 (0x401) |
反相功率 |
|
1026 (0x402) |
欠频率 |
|
1027 (0x403) |
过频率 |
|
1028 (0x404) |
相位旋转 |
|
1029 (0x405) |
电流负载脱落 |
|
1030 (0x406) |
功率负载脱落 |