IP 网络参数
网络参数
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x27FF–0x2800 |
10240–10241 |
R |
– |
INT32 |
0–1 |
网络配置模式:
|
IPv4 参数
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2823–0x2824 |
10276–10277 |
R-WC |
– |
INT32U |
0–2 |
IPv4 地址采集模式,利用 EcoStruxure Power Commission 软件设置:
|
|
0x2825–0x2826 |
10278–10279 |
R |
– |
INT32U |
– |
IPv4 地址采集状态:
|
|
0x2827–0x2828 |
10280–10281 |
R-WC |
– |
INT32U |
– |
IFE 端口的 IPv4 地址 示例:169.254.1.1 寄存器 10280 = 0xA9FE 寄存器 10281 = 0x0101 |
|
0x2829–0x282A |
10282–10283 |
R-WC |
– |
INT32U |
– |
IPv4 子网掩码 示例:255.255.0.0 寄存器 10282 = 0xFFFF 寄存器 10283 = 0x0000 |
|
0x282B–0x282C |
10284–10285 |
R-WC |
– |
INT32U |
– |
IPv4 默认网关地址 示例:169.154.1.1 寄存器 10284 = 0xA9FE 寄存器 10285 = 0x0101 |
|
0x282D–0x2846 |
10286–10311 |
– |
– |
– |
– |
保留 |