0613IB1316-09

应用

IO 应用程序状态

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3927

14632

R

INT16U

0

抽架应用程序已启用或已禁用:

  • 0 = 已禁用

  • 1 = 已启用

1–15

保留

0x3928

14633

R

INT16U

寄存器 14632 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

抽架管理

此表描述了由 IO 1 执行的抽架管理应用(预定义或用户定义应用)相关的寄存器。

此表描述了由 IO 2 执行的抽架管理应用(预定义或用户定义应用)相关的寄存器 18300–18329。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3BC3

15300

R-RC

INT16U

寄存器 15301 每个位的特性:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效

0x3BC4

15301

R-RC

INT16U

抽架状态

0-7

保留

8

断开位置的设备 (CD)

9

连接位置的设备 (CE)

10

测试位置的设备 (CT)

11–15

保留

0x3BC5–0x3BC6

15302–15303

R-RC-WC

INT32U

0–65534

抽架连接位置计数器

此计数器随着抽架连接位置的每个上升沿而递增

0x3BC7–0x3BC8

15304–15305

R-RC-WC

INT32U

0–65534

抽架断开位置计数器

此计数器随着抽架断开位置的每个上升沿而递增

0x3BC9–0x3BCA

15306–15307

R-RC-WC

INT32U

0–65534

抽架测试位置计数器

此计数器随着抽架测试位置的每个上升沿而递增

0x3BCB–0x3BCE

15308–15311

R-RC

DATETIME

抽架连接位置上次更改的时间戳

0x3BCF–0x3BD2

15312–15315

R-RC

DATETIME

抽架断开位置上次更改的时间戳

0x3BD3–0x3BD6

15316–15319

R-RC

DATETIME

抽架测试位置上次更改的时间戳

0x3BD7–0x3BD8

15320–15321

R-WC

INT32U

自上次润滑维护起的工作时间

0x3BD9–0x3BDA

15322–15323

R-WC

INT32U

自上次移动连接位置起的工作时间

0x3BDB

15324

R

INT16U

0-65534

抽架触点润滑计数器

0x3BDC–0x3BE0

15325–15329

保留

抽屉管理

此表描述了由 IO 1 执行的抽屉管理用户定义应用相关的寄存器。

此表描述了由 IO 2 执行的抽屉管理用户定义应用相关的寄存器 1833018359

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3BE1

15330

R

INT16U

寄存器 15331 每个位的特性:

0 = 无效

1 = 有效

0x3BE2

15331

R

INT16U

抽屉状态

0-7

保留

8

抽屉处于退出位置

9

抽屉处于连接位置

10

抽屉处于测试位置

11–15

保留

0x3BE3–0x3BE4

15332–15333

R

INT32U

抽屉连接位置计数器。

此计数器随着抽屉连接位置的每个上升沿而递增。

0x3BE5–0x3BE6

15334–15335

R

INT32U

抽屉断开位置计数器。

此计数器随着抽屉断开位置的每个上升沿而递增。

0x3BE7–0x3BE8

15336–15337

R

INT32U

抽屉测试位置计数器。

此计数器随着抽屉测试位置的每个上升沿而递增。

0x3BE9–0x3BEC

15338–15341

R

DATETIME

抽屉连接位置上次更改的时间戳

0x3BED–0x3BF0

15342–15345

R

DATETIME

抽屉断开位置上次更改的时间戳

0x3BF1–0x3BF4

15346–15349

R

DATETIME

抽屉测试位置上次更改的时间戳

0x3BF5–0x3BFE

15350–15359

保留

光源控制

此表描述了由 IO 1 执行的光源控制预定义应用相关的寄存器。

此表描述了由 IO 2 执行的光源控制预定义应用相关的寄存器 18400–18409。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3C27

15400

R

INT16U

0–1

寄存器 15401 的质量:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效(应用已配置并运行)

0x3C28

15401

R

INT16U

0–1

光源状态:

  • 0 = 复位/关闭

  • 1 = 设置/打开

0x3C29–0x3C2A

15402–15403

R

INT32U

0–54000

打开或关闭状态的剩余时间(取决于光源状态)

0x3C2B–

15404

R

INT16U

0–2

光源简单命令 (1)

  • 0 = 无命令

  • 1 = 光源关闭

  • 2 = 光源打开

0x3C2C–0x3C30

15405–15409

保留

(1) 可通过出厂设置来启用简单命令。简单命令可通过使用“启用/禁用简单命令”命令来禁用。

负载控制

此表描述了由 IO 1 执行的负载控制预定义应用相关的寄存器。

此表描述了由 IO 2 执行的负载控制预定义应用相关的寄存器 18410–18419。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

说明

0x3C31

15410

R

INT16U

0–1

寄存器 15411 的质量:

  • 0 = 无效

  • 1 = 有效(应用已配置并运行)

0x3C32

15411

R

INT16U

0–1

负载状态:

  • 0 = 复位/关闭

  • 1 = 设置/打开

0x3C33–0x3C34

15412–15413

R

INT32U

0–54000

打开或关闭状态的剩余时间(取决于负载状态)

0x3C35

15414

R

INT16U

0–2

负载简单命令 (1)

  • 0 = 无命令

  • 1 = 负载关闭

  • 2 = 负载打开

0x3C36–

0x3EEC

15415–

16109

保留

(1) 可通过出厂设置来启用简单命令。简单命令可通过使用“启用/禁用简单命令”命令来禁用。