维护指示器
磨损率计数器
每次计数器达到一百个标记时,都必须检测触点。如果还未确定断路器的特性,将显示。此时,可参阅 寄存器 9846–9853 中 MicroLogic HMI 上 菜单中的。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2385 |
9094 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0-32767 |
P/H |
相 A 触点磨损指示器 (1) |
|
0x2386 |
9095 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0-32767 |
P/H |
相 B 触点磨损指示器 (1) |
|
0x2387 |
9096 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0-32767 |
P/H |
相 C 触点磨损指示器 (1) |
|
0x2388 |
9097 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0-32767 |
P/H |
中性线触点磨损指示器 (1) |
|
(1) 出厂设置 = 0x8000。 |
||||||||
载入信息计数器
载入信息计数器(只有 BCM ULP 模块可用)可报告 MicroLogic 脱扣单元中每段电流对应的小时数。如果载入信息计数器达到最大值 4 294 967 295,并且又出现了一次载入信息,那么载入信息计数器会被复位为 0。
要读取载入信息计数器,必须使用一个 8 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74B7– 0x74B8 |
29880– 29881 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
额定电流范围的 0-49% 对应的小时数 |
|
0x74B9– 0x74BA |
29882– 29883 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
额定电流范围的 50-79% 对应的小时数 |
|
0x74BB– 0x74BC |
29884– 29885 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
额定电流范围的 80-89% 对应的小时数 |
|
0x74BD– 0x74BE |
29886– 29887 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
额定电流范围的 90-100% 对应的小时数 |