MicroLogic 脱扣单元命令和错误代码列表
命令列表
下表列出了可用的 MicroLogic 脱扣单元命令,它们的命令代码以及用户配置文件:按照相应的命令执行程序 执行命令:
|
命令 |
命令代码 |
用户配置文件 |
|---|---|---|
|
设置 ENVT 存在 设置 ENVT 存在 |
46472 |
管理员 |
|
复位最小/最大值 复位最小/最大值 |
46728 |
管理员或操作员 |
|
功率流符号配置 功率流符号配置 |
47240 |
管理员 |
|
功率因数符号配置 功率因数符号“配置” |
47241 |
管理员 |
|
电量累计模式配置 电量累计模式配置 |
47242 |
管理员 |
|
电流需量配置 电流需量配置 |
47243 |
管理员 |
|
功率需量配置 功率需量配置 |
47244 |
管理员 |
|
设置额定电压 Vn 显示 设置额定初始电压 Vn 显示 |
47245 |
管理员 |
与保护设置相关的附加命令,请参阅 MasterPact Modbus Legacy 用户指南。
错误代码
MicroLogic 脱扣单元生成的错误代码是普通错误代码 命令结果。