计数器
概述
BCM ULP 模块具有帮助管理断路器的计数器。
BCM ULP 模块计数器有如下属性:
-
所有计数器都存储在稳定的存储器中,以防止在断电的时候丟失数据。
-
累积 OF 计数器是只读的。它在达到最大值 65535 以后就会停止累加。
-
可将所有计数器(计算 OF 计数器除外)预设为 0 至 65535 之间的任意值。计数器可从 65535 至 0 自动进行循环。
-
OF 计数器以及闭合断路器命令计数器有一个阈值。
可将阈值预设为 0 至 65534 之间的任意值。出厂设置为 5000。当计数器达到阈值之后,就会产生一个报警。
BCM ULP 模块计数器
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0229 |
554 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E/P/H |
BCM ULP 模块通电次数的计数器 |
0x022A |
555 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E/P/H |
复位 BCM ULP 模块次数计数器,无论是否给以下部件接通电源 |
计数器阈值
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0243 |
580 |
RW |
– |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E/P/H |
OF 计数器阈值 出厂设置 = 5000 |
0x0244 |
581 |
RW |
– |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E/P/H |
合闸指令计数器阈值 出厂设置 = 5000 |
断路器操作计数器
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0295 |
662 |
R |
– |
– |
INT16 |
0–65535 |
A/E/P/H |
累积 OF 计数器(不可复位,打开到闭合计数器) |
0x0296 |
663 |
RW |
– |
– |
INT16 |
0–65535 |
A/E/P/H |
OF 计数器(可复位,打开到闭合计数器) |
0x0297 |
664 |
RW |
– |
– |
INT16 |
0–65535 |
A/E/P/H |
SD 计数器(闭合到 SD 位置) |
0x0298 |
665 |
RW |
– |
– |
INT16 |
0–65535 |
A/E/P/H |
SDE 计数器(闭合到 SDE 位置) |
MX 和 XF 释放计数器
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02A1 |
674 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E/P/H |
MX 驱动计数器 |
0x02A5 |
678 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–65535 |
A/E/P/H |
XF 驱动计数器 |