带时间戳的信息
概述
带时间戳的信息可让用户了解与重要信息相关的所有日期。
带时间戳的信息表描述了如下信息:
-
当前日期
-
最后一次电流需量和对应日期
-
最后一次功率需量和对应日期
-
最后一次复位和对应日期
-
最后一次 k 因子需量峰值和对应日期
-
最后一次电流需量峰值和对应日期
当前日期
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0BB7–0x0BBA |
3000–3003 |
R |
– |
– |
XDATE |
– |
P/H |
计量管理器的当前日期 |
0x2327– 0x232A |
9000–9003 |
R |
– |
– |
XDATE |
– |
E/P/H |
保护管理器的当前日期 |
最后电流需量
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0BBC– 0x0BBE |
3005-3007 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
E/P/H |
最后电流最大需量 IA(寄存器 2204)日期 |
0x0BBF– 0x0BC1 |
3008-3010 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
E/P/H |
最后电流最大需量 IB(寄存器 2205)日期 |
0x0BC2– 0x0BC4 |
3011-3013 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
E/P/H |
最后电流最大需量 IC(寄存器 2206)日期 |
0x0BC5– 0x0BC7 |
3014-3016 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
E/P/H |
中性线最后电流最大需量(寄存器 2207)日期 (1) |
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则值不可用。参阅系统类型。 |
最后的功率需量
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0BC8– 0x0BCA |
3017–3019 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
E/P/H |
最后一次有功功率最大需量(寄存器 2224)日期 |
0x0BCB– 0x0BCD |
3020–3022 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
最后一次无功功率最大需量(寄存器 2230)日期 |
0x0BCE– 0x0BD0 |
3023–3025 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
E/P/H |
最后一次视在功率最大需量(寄存器 2236)日期 |
最后一次复位
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0BD1– 0x0BD3 |
3026–3028 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
最后复位电流最大需量的日期 |
0x0BD4– 0x0BD6 |
3029–3031 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
最后复位功率最大需量的日期 |
0x0BD7– 0x0BD9 |
3032–3034 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
最后复位寄存器最小值的日期和时间 (1300–1599) (1) |
0x0BDA– 0x0BDC |
3035–3037 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
最后复位寄存器最大值的日期和时间 (1600-1899) (1) |
0x0BDD– 0x0BDF |
3038–3040 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
最后复位电度计量器的日期 |
0x2331– 0x2333 |
9010–9012 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
最后复位最大相位、接地故障和接地漏电电流的日期 |
0x236D– 0x236F |
9070–9072 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
最后复位脱扣日志的日期(最后 10 个故障) |
0x2370– 0x2372 |
9073–9075 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
最后复位报警日志的日期(最后 10 个报警) |
(1) 无论何时复位寄存器都可更新本寄存器。命令界面允许用户单独清除电流 rms 和失衡值、电压 rms 和失衡值、频率、P/Q/S/PF、基波量和 THD、电压峰值和电流峰值。然而由于只能保留最后复位的一个日期/时间,因此建议始终设置复位最小数命令中的所有位。 |
最后 K 因子需量峰值
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0BE0– 0x0BE2 |
3041-3043 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
出现最后 K 因子需量峰值的日期(相 A) |
0x0BE3– 0x0BE5 |
3044-3046 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
出现最后 K 因子需量峰值的日期(相 B) |
0x0BE6– 0x0BE8 |
3047-3049 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
出现最后 K 因子需量峰值的日期(相 C) |
0x0BE9– 0x0BEB |
3050-3052 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
出现最后 K 因子需量峰值的日期(中性线)(1) |
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则值不可用。参阅系统类型。 |
最后电流需量峰值
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E/P/H |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0BEC– 0x0BEE |
3053–3055 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
出现最后 I2 需量峰值的日期(相 A) |
0x0BEF– 0x0BF1 |
3056–3058 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
出现最后 I2 需量峰值的日期(相 B) |
0x0BF2– 0x0BF4 |
3059–3061 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
出现最后 I2 需量峰值的日期(相 C) |
0x0BF5– 0x0BF7 |
3062–3064 |
R |
– |
– |
日期 |
– |
P/H |
出现最后 I2 需量峰值的日期(中性线)(1) |
(1) 如果寄存器 3314 中的系统类型为 31 或 40,则值不可用。参阅系统类型。 |