日期管理
概述
IMU 的每个模块均使用它的日期来生成带时间戳的事件和日志寄存器。
IMU 模块的日期通过以下 2 个步骤进行更新:
-
外部同步:Modbus 主设备同步 IFM 或 IFE 接口。
-
内部同步:IFM 或 IFE 接口同步所有连接在 IMU 上的 ULP 模块。
外部同步
有三种方法可以在外部同步 IFM 或 IFE 接口:
-
通过使用以下方式对 Modbus 主站编程:
-
Modbus 设置日期和时间:功能代码 43-16 写功能。
-
或,通过 IFM 或 IFE 接口的接口命令设置绝对时间。
-
-
自动:
-
将 IFE 接口配置作为 SNTP 模式。
-
如果最后的外部同步在最后 2 个小时内发生,那么该通讯接口将被视为已经外部同步。
内部同步
当 IFM 或 IFE 接口接收到日期和时间, 它会将该日期和时间广播至所有连接到 IMU 中的 ULP 模块。