DOCA0054FR-10

Indicateurs de maintenance

Compteur de taux d'usure

Les contacts doivent être inspectés chaque fois que le compteur dénombre une centaine de déclenchements. Le message Non disponible ou type de déclencheur non défini s'affiche si les caractéristiques du déclencheur n'ont pas été définies. Dans ce cas, consultez Breaker selection dans le menu Micrologic setup sur l'IHM MicroLogic, dans les registres 9846–9853.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2385

9094

L

1

%

INT16U

0-32767

P/H

Indicateur d'usure des contacts sur la phase  1 (1)

0x2386

9095

L

1

%

INT16U

0-32767

P/H

Indicateur d'usure des contacts sur la phase  2 (1)

0x2387

9096

L

1

%

INT16U

0-32767

P/H

Indicateur d'usure des contacts sur la phase  3 (1)

0x2388

9097

L

1

%

INT16U

0-32767

P/H

Indicateur d'usure des contacts sur le neutre (1)

(1) Réglage d'usine = 0x8000.

Compteurs des profils de charge

Les compteurs des profils de charge (uniquement disponibles avec le module BCM ULP) indiquent le nombre d'heures pour chaque plage de courant dans le déclencheur MicroLogic. Si les compteurs des profils de charge atteignent la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement de profil de charge se produit, les compteurs sont remis à 0.

Une requête de lecture de 8 registres est nécessaire pour lire les compteurs des profils de charge.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x74B7-0x74B8

29880-29881

L

1

Heure

INT32U

0-4 294 967 295

A/E/P/H

Nombre d'heures pour la plage 0–49 % du courant nominal

0x74B9-0x74BA

29882-29883

L

1

Heure

INT32U

0-4 294 967 295

A/E/P/H

Nombre d'heures pour la plage 50-79 % du courant nominal

0x74BB-0x74BC

29884-29885

L

1

Heure

INT32U

0-4 294 967 295

A/E/P/H

Nombre d'heures pour la plage 80-89 % du courant nominal

0x74BD-0x74BE

29886-29887

L

1

Heure

INT32U

0-4 294 967 295

A/E/P/H

Nombre d'heures pour la plage 90-100 % du courant nominal

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?