DOCA0054FR-10

Paramètres réseau Modbus

Position du commutateur de verrouillage

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x2E72

11891

L

INT16U

1-3

Position du commutateur de verrouillage

  • 1 = Le commutateur de verrouillage Modbus est en position verrouillée

  • 3 = Le commutateur de verrouillage Modbus est en position ouverte

Durée de validité des données

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x306A

12395

L

s

INT16U

5-300 (par incréments de 5 s)

Durée de validité des données du jeu de données

Etat de la mesure de vitesse automatique

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x306E

12399

L

INT16U

0-1

Etat de la mesure de vitesse automatique

  • 0 = La mesure de vitesse automatique est désactivée

  • 1 = La mesure de vitesse automatique est activée (réglage d'usine)

Adresse Modbus de l'interface IFM

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x306F

12400

L

INT16U

1-99

Adresse Modbus de l'interface IFM

Parité Modbus

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x3070

12401

L

INT16U

1-3

Parité Modbus

  • 1 = sans parité (aucune)

  • 2 = paire (réglage usine)

  • 3 = impaire

Débit Modbus en bauds

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x3071

12402

L

INT16U

5-8

Débit Modbus en bauds

  • 5 = 4800  bauds

  • 6 = 9600  bauds

  • 7 = 19200 bauds (réglage d'usine)

  • 8 = 38400 Baud

Nombre de bits d'arrêt

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x3072

12403

L

INT16U

0-5

Nombre de bits d'arrêt

  • 0 = aucune modification

  • 1 = Modbus standard

  • 2 = 1/2 bit d'arrêt

  • 3 = 1 bit d'arrêt

  • 4 = 1 bit et demi d'arrêt

  • 5 = 2 bits d'arrêt

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?