80459-641-04

Dépannage

Une mauvaise utilisation d’un équipement peut entraîner des problèmes graves. Pour un tableau général des problèmes susceptibles d’être rencontrés avec les CCM, ainsi que leurs causes et solutions possibles, veuillez consulter la section Dépannage dans le manuel d’utilisation 80459-641-01, Centres de commande de moteur Modèle 6.

  • Les dommages physiques aux sections du CCM ou aux pièces internes peuvent généralement être localisés rapidement. Schneider Electric peut fournir des pièces de rechange ou des services de réparation.

  • En cas de dommages causés par une infiltration d’eau ou une inondation, l’équipement devra être remplacé.

REMARQUE: Les CCM avec classification de confinement d’arc endommagés doivent être inspectés, réparés et qualifiés à nouveau par le personnel de Schneider Electric Services pour maintenir la classification de confinement d’arc.

Contacter le centre d’assistance à la clientèle de Schneider Electric pour les services de réparation, les pièces de rechange ou le remplacement d’équipement : se.com/us/en/work/support/, ou en appelant le 1-888-778-2733, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.