80459-641-04

Raccordement d’une barre-bus d’alimentation 2500 A avec un court-circuit nominal de 100 000 A

REMARQUE: Dans l’ensemble de raccordement intégré, situé du côté gauche de chaque barre-bus de phase, le nombre de barres de liaison par phase dépasse d’une unité le nombre de barres-bus horizontales par phase. Les barres-bus de raccordement sont maintenues captives sur la barre-bus horizontale par un ensemble de support de raccordement. L’arrière de l’ensemble de support comporte des écrous imperdables (voir Couvercles de la goulotte guide-fils retirés et écrans isolants de barres-bus horizontales ouverts).

Couvercles de la goulotte guide-fils retirés et écrans isolants de barres-bus horizontales ouverts

Pour raccorder le bus d’alimentation :

  1. Retirer les quatre boulons de chaque pièce de raccordement.

  2. Faire glisser la pièce de raccordement (barres de raccordement et ensemble de support) vers la gauche jusqu’à ce que les deux trous de gauche soient alignés avec les trous correspondants dans la barre-bus horizontale de la section de gauche.

  3. Réinstaller les quatre boulons à travers la pièce de raccordement et dans la barre-bus horizontale.

  4. Serrer tous les boulons aux deux extrémités au couple de serrage de 41,9 à 43,2 N·m (31 à 32 lb-pi).

  5. Revenir à l’étape 1 pour toutes les phases et le bus de neutre (le cas échéant).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.