80459-641-04

Modification des emplacements des porte-fusibles

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage.
  • Ne jamais faire fonctionner l’interrupteur sous tension avec la porte ouverte.
  • Mettre l’interrupteur hors tension avant de retirer ou d’installer des fusibles ou de faire des raccordements sur le côté charge.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée sur tous les porte-fusibles du côté ligne et charge pour s’assurer que l’interrupteur est hors tension.
  • Couper l’alimentation de l’interrupteur avant d’y faire tout autre travail.
  • Ne pas utiliser de fusibles renouvelables dans les interrupteurs à fusibles.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Installer des embases des porte-fusibles de 30 et 60 A pour la taille et la classe de fusible correctes et la tension maximale dans les unités de démarrage de tailles 1 et 2. La plaque de base du sectionneur comprend cinq jeux de trous de montage à cette fin. L’embase inférieure des porte-fusibles est installée à l’usine dans les trous de montage appropriés (voir Emplacements des porte-fusibles, tailles 1 et 2). Des porte-fusibles et embases supplémentaires peuvent être exigés en cas de changement de classe de fusibles.

Emplacements des porte-fusibles, tailles 1 et 2

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.