80459-641-04

Décalage de raccordement ou bus horizontal 3000/3200 A

  • Dans toutes les structures munies de barres-bus horizontales décalées ou 3000/3200 A, les barres-bus de raccordement sont fournies sous forme de kit. Ce kit est emballé dans un carton et expédié à l’intérieur de la structure. Le kit contient toutes les barres-bus de raccordement et la quincaillerie de montage nécessaires pour le raccordement des barres-bus horizontales.

  • Utiliser le kit de raccordement seulement si le raccordement doit s’effectuer sur la gauche (quand on fait face à la structure). Si le raccordement n’est pas sur la gauche, retirer le kit avant de mettre sous tension et le mettre de côté pour une expansion future. Si une structure doit être raccordée à une autre structure sur la droite, suivre les directives de raccordement fournies pour l’application de cette structure.

  • Dans l’ensemble de raccordement intégré, situé du côté gauche de chaque barre-bus de phase, le nombre de barres de liaison par phase dépasse d’une unité le nombre de barres-bus horizontales par phase. La liaison de raccordement la plus en arrière contient les écrous imperdables.

Pour raccorder un bus horizontal à gauche de la structure :

  1. Positionner la barre-bus de raccordement arrière (barre avec écrous imperdables; voir Raccordement des barres-bus horizontales décalées) contre la face arrière de la barre-bus horizontale arrière.

    Raccordement des barres-bus horizontales décalées

  2. Installer une barre de raccordement ordinaire entre chaque lamelle de la barre-bus horizontale; installer la dernière barre contre la face avant de la barre-bus horizontale (voir Raccordement des barres-bus horizontales décalées).

  3. Aligner les quatre trous de montage de la barre-bus de raccordement et de la barre-bus horizontale.

  4. Installer quatre boulons de raccordement, deux de chaque côté de la pièce de raccordement.

  5. Pour les épissures de bus principal de 600-2500 A, serrer les boulons au couple de 31 à 32 lb-pi (41,87 à 43,22 Nm). Pour les épissures de bus principal de 3000/3200 A, serrer les boulons au couple de 68 à 72 lb-pi (92,2 à 97,6 Nm). Serrer l’écrou central sur les ensembles de barres de raccordement 3R avec entretoise de 85 kA à 68 à 72 lb-pi (92,2 à 97,6 Nm).

  6. Répéter l’étape 1 pour toutes les phases et le bus de neutre (si fourni).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.