80459-641-04

Exigences d’espace

Installer les CCM dans un endroit possédant un espace dégagé minimum de 3 pi (0,9 m) sur le devant pour une construction sur la face avant du panneau. Un dégagement supplémentaire de 3 pi (0,9 m) est nécessaire à l’arrière d’une construction dos à dos. Cet espace libre offre une place adéquate pour le retrait et l’installation d’unités. (Davantage d’espace peut être exigé pour certaines applications; consulter les normes d’installation locales et nationales en vigueur.) Prévoir au moins 0,5 po (13 mm) d’espace entre l’arrière du CCM, montage sur face avant du panneau, et le mur. Pour les emplacements sujets à l’humidité, fournir au moins 6 po (152 mm).

DANGER
Risque de brûlure provenant de GAZ CHAUDS
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Les CCM modèle 6 avec l’option de protection contre les défauts d’arc possèdent des trappes de décompression de toit pour la ventilation par le haut des gaz de défaut d’arc. Ces CCM nécessitent un dégagement minimum de 28,5 po (724 mm) de la plaque supérieure du CCM à l’obstruction la plus proche (hauteur de plafond minimale de 10 pi [3 m] comprenant le profilé de base).
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Les CCM modèle 6 avec l’option de protection contre les défauts d’arc possèdent des trappes de décompression de toit pour la ventilation par le haut des gaz de défaut d’arc. Ces CCM nécessitent un dégagement minimum de 28,5 po (724 mm) de la plaque supérieure du CCM à l’obstruction la plus proche (hauteur de plafond minimale de 10 pi [3 m] comprenant le profilé de base).

Alignement des CCM

Une surface lisse et de niveau doit être prévue pour l’installation. Une fondation inégale peut entraîner un mauvais alignement des blocs de transport, unités et portes. La surface sous un CCM doit être en matériau non combustible, à moins d’avoir installé des plaques de fond sur chaque section verticale.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.