80459-641-04

Introduction

Ce manuel contient des instructions sur la manutention, l’installation, l’entretien et la modification d’un nouveau Centre de commande de moteur Modèle 6 (CCM).

Des informations supplémentaires sur l’extension d’un CCM Modèle 6, la modernisation de divers composants d’un CCM Modèle 6 et d’autres sujets connexes sont disponibles dans le manuel d’utilisation 80459-641-01, Centres de commande de moteur Modèle 6.

CCM avec classification de confinement d’arc

Le CCM Modèle 6 avec classification de confinement d’arc a une classification de résistance à l’arc limitée à l’appareil jusqu’à 65 kA à 600 V. La valeur nominale requiert une protection spécifique du circuit en amont. Pour plus d’informations sur les exigences relatives aux dispositifs de protection amont, voir le manuel d’utilisation 80459-641-01, Centres de commande de moteur Modèle 6.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.