80459-641-04

Essai d’isolation

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, NOM-029-STPS, CAN/CSA Z462 ou équivalent local de la norme.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Couper toutes les sources d’alimentation de cet appareil avant d’y travailler et suivre toutes les procédures d’interverrouillage et d’étiquetage.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

AVIS
RISQUE DE SURTENSION
Ne pas utiliser de mégohmmètre sur :
  • Variateurs de vitesse réglables
  • Démarreurs progressifs statiques
  • Dispositifs de protection contre les surtensions (DPS)
  • Unités de filtre d’harmoniques actives AccuSine™
  • Compteurs transistorisés PowerLogic™
  • Unités de condensateurs
  • Tout appareil non conçu pour résister à la tension du mégohmmètre
Déconnecter tous les dispositifs transistorisés tels que les variateurs de vitesse, DPS, démarreurs progressifs, condensateurs, filtres et moniteurs de circuits avant d’effectuer des essais avec un mégohmmètre sur le CCM.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Avant de mettre un CCM sous tension, mesurer la résistance. Utiliser un appareil d’essai d’isolation (mégohmmètre) ayant un potentiel de 500 à 1000 V.

Prendre les mesures entre chaque phase et de chaque phase à la terre avec les interrupteurs de dérivation désactivés. S’assurer que le sectionneur principal est en position d’arrêt (O) pendant tous les essais d’isolation.

Les relevés d’un mégohmmètre avec tous les sectionneurs en position d’arrêt (O) seront typiquement de 5 à 20 mégohms ou plus. Ne pas mettre le CCM sous tension si les lectures sont inférieures à un mégohm. Contacter un représentant Schneider Electric local.

Noter toutes les mesures du mégohmmètre pour référence ultérieure. Tout changement soudain des valeurs de résistance (même dans la gamme acceptable) peut indiquer une défaillance possible de l’isolation. Une détection précoce et un remplacement de composants d’isolation défectueux contribuent à éviter des dommages matériels.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.